艾法斯 控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Incorporated) 今日宣布:为其 3920 数字和模拟无线电综合测试仪新增 TETRA (TErrestrial Trunked Radio,陆地集群无线电) 增强数据服务( TEDS )选件。该选件使技术人员或工程师能够使用3920对TEDS移动台和基地台进行验证,从而具备了测试带有TEDS功能的TETRA电台发射机和接收机射频性能的能力。该选件可以通过TETRA T4测试操作模式进行TEDS测试。
“通过为地面移动无线电台市场提供具备前瞻性的测试技术,艾法斯再一次引领了行业的发展,” 艾法斯EMEA产品营销经理Lyndon Zielke说。“除了采购新设备以外,TEDS选件的推出可以允许用户在其现有的测试系统上简单地添加该功能,从而具备测试这种新技术的能力。升级后的3920可以很好的覆盖TETRA的全部测试项目,包括新的TEDS技术以及用在标准TETRA语音和数据应用程序中的标准 /4 DQPSK调制分析。
在使用这种T4测试信号时,3920可以测量发射机峰值、均方根值矢量量值误差、以及IQ的失衡。3920还可以测量TEDS无线电台的射频功率和频率误差。在用于移动台测试时,3920可以测量脉冲的定时误差。使用TETRA T4操作模式还能够让用户测量TEDS无线电台的误码率(BER)或信息错误率(MER)。误码率和信息错误率的测量将帮助用户对TEDS无线电台的接收机进行测试和验证。
该TEDS测试选件还包括调制状态的图形化显示,包括QAM调制的星座图显示。更进一步的是,这个选件还包括对均方根值矢量误差、量值误差或者一个TEDS时隙上相位误差的显示。这种调制方式的可视化显示为用户提供了高价值的TEDS无线电台性能的图形化信息。