详情页
首页>资料大全>企业资讯
新一代13寸视网膜版Macbook Pro更轻薄
驱动之家    发表于   2013-06-04

很快苹果的WWDC 2013就要开幕了,不少美国媒体给出的消息称,苹果除了展示iOS 7和OS X 10.9外,还会推出流媒体音乐服务。

曾准备预测了iPhone 5和2012款 Macbook Pro 的Ming-Chi Kuo给出报告显示,本次开发者大会,硬件方面苹果派出的是搭载了Haswell处理器处理器的新Macbook系列。

此外,他还爆料称,自己从苹果产业链得到的准确消息是,新MacBook Air铁定不会配备视网膜屏,整体外观设计与2012款基本相同,同时会配备双麦克风。

至于新13寸视网膜版Macbook Pro,它会变的更加轻薄,同时摄像头将升级至1080p full HD级别(改善Facetime和其他视频体验)。

对于非Retina屏幕的MacBook Pro,Ming-Chi Kuo表示它们很有可能继续使用上一代的英特尔Ivy Bridge处理器。顺便说一下,从目前的情况来看,苹果还有可能在此次WWDC上发布新款Mac Pro。

对于苹果来说,想要平衡Retina显示屏和续航并达到精细的设计,是个不小的挑战

标签: Macbook Pro 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索