2013年,雪莱特隆重推出健康LED照明系列,为当前混乱的LED市场带来了一股清新的新风。其中“小越亮”LED球泡灯更是引发了LED球泡升级换代的热潮。健康是每一个人都关心的话题,而健康LED照明却是首次耳闻。据介绍,真正的健康照明应该满足人生理和心理对光的需求,符合人类使用习惯,本次LED照明大解密就来揭密这款健康的“小越亮”。
步骤一:芯片是LED球泡的心脏
好的LED芯片应该满足体积小、光效高、光衰小等条件。这样才能节约空间、优化照明、避免不必要的光耗浪费。“小越亮”采用光效超过130lm/w的进口顶级贴片芯,其光效是一般产品的1.2倍以上,并且拥有超过30000小时的有效寿命,光衰极小。优质芯决定了“小越亮”有一颗健康的心脏。
步骤二:散热是关键
大多数LED球泡的灯身都有一部分是被金属包裹的,不仅影响美观,而且存在安全隐患,这裸露在外的金属就是铝制散热材料。“小越亮”则摒弃了这种不良散热材料,采用全新陶瓷散热专利技术,添加一代IOPD纳米陶瓷添加剂,散热效率是铝制散热器的1.5倍,导热性系数为3.6W/m.k。不仅延长了使用寿命,而且,这种材料具有良好的绝缘性,杜绝了安全隐患。
步骤三:透光率越高越节能
一支3.8W的LED灯泡相当于一支25W的白炽灯泡的亮度,而3.8W的功率就要比25W的功率节省80%的能量。“小越亮”采用高透光玻璃罩,透光率达到93%,已达到行业水平。它不仅超节能,而且灯罩内侧涂有一层COBS添加剂,可以有效过滤、吸收紫外线和红外线等有害微波光,防止紫外线射出灯罩。所以,“小越亮”照射出的光更加健康。
步骤四:驱动电源影响光效稳定性
大多LED球泡采用恒压驱动,而恒压驱动不能保证电流稳定,也就无法保障光效的稳定性。“小越亮”采用了低能耗、高效率的恒流驱动,电光转化率可达90%,无谐波,无频闪,保证光效稳定性,呵护视觉健康。