详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔全新Haswell处理器简评:进步明显(图文)
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-04
  • 北京时间6月4日消息, 英特尔 近日在台北推出 Haswell处理器 ,英特尔宣称处理器的性能、能耗都大有提升。

    那么,这款处理器到底有多快呢?今天我们就讨论一下这个问题。总体来说,Haswell在多媒体、图片、解码测试等方面性能提升明显,如果你是疯狂游戏迷,升级的意义不大。

    1、有必要用Haswell处理器吗?

    高端台式机和笔记本一般采用4核CPU,它一般属于英特尔i7家族。主流的PC采用Core i3和i5双核CPU,双核Haswell处理器推出会晚一些。

    如果你是买家,今年夏天及夏天之后购买电脑,它可能会采用四代处理器,尽管当中一些CPU名称与Core i3、i5、i7一样,但它仍然是新一代处理器。

    不过,你在购买之前要问自己一个问题:目前的英特尔CPU已经足够处理日常应用了,升级到Haswell处理器有必要吗?

    2、Haswell有何特色

    英特尔在宣传Haswell处理器时强调一些特色:更快的速度、更长的续航时间,集成显卡性能大幅提升,拥有一些特定功能(如Wireless Display)。

    根据英特尔的说法,四代笔记本续航时间可能比三代Core i系列笔记本长50%,从6小时延长到9.1小时。

    3、测试

    CNET抢先对四代Haswell处理器进行了测试。参与测试的四款电脑分别为:

    ——雷蛇Blade 14游戏笔记本。它采用四代Haswell Core i处理器,集成HD 5000显卡(目前产品集成HD 4000显卡)。HD 4000无法运行的游戏,玩家必须配独立显卡才行。

    ——Falcon Northwest Fragbox(专业的游戏机平台),它采用的Core i7-4770K处理器和i7-4702HQ,的 GeForce GTX780显卡。

    ——东芝Qosmio X875游戏笔记本。它采用三代Core i7-3630QM处理器, Nvidia GTX670显卡。这是一款17寸台式机式的笔记本,移动性不佳。

    ——还有一台游戏机,采用三代Core-i7处理器,采用上一代Nvidia显卡。

    要注意的是在测试时,两款台式机都已经超频。

  • 标签: 英特尔 Haswell处理器 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购