详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星首推Intel芯片平板电脑
网易科技    发表于   2013-06-04

据国外媒体报道,三星电子日前为其Galaxy Tab 3系列发布了两款Android平板电脑,一款是8英寸版本,另一款则是10.1英寸,是该公司首款搭载英特尔芯片的平板电脑。

三星此前在其畅销移动设备中都是采用基于ARM低耗能设计的芯片。

8英寸版配备1.5 GHz双核处理器,分辨率为1280 x 800的WXGA TFT显示屏(189 PPI),1.5GB内存,500万像素后置摄像头和130万像素前置摄像头,4450 mAh电池容量,以及16GB或者32GB的存储空间。

10.1英寸版采用1.6 GHz双核处理器,是三星首款搭载英特尔芯片的平板电脑。它还配备分辨率为1280 x 800的WXGA TFT显示屏(149 PPI),1GB内存,6800 mAh电池容量,以及16GB或者32GB的存储空间。

不过,该版本后置摄像头像素只有300万像素,前置摄像头则有130万像素,与8英寸版一样。两个版本都是运行Android4.2.2系统,预装三星的TouchWiz应用套件。

三星表示这两款设备将于6月初全球开售,价格尚未公布。

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台