详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔将在数周内出货多模数据4G LTE芯片
C114    发表于   2013-06-05

C114讯 今天, 英特尔 宣布新款三星GALAXY Tab 3 10.1英寸平板电脑采用了英特尔® 凌动™ Z2560处理器(研发代号为Clover Trail+),以及英特尔XMM 6262 3G调制解调器解决方案或英特尔XMM 7160 4G LTE解决方案,这标志着英特尔在平板电脑市场继续获得重要进展。

英特尔公司副总裁兼移动通信事业部总经理贺尔友表示:“客户选择英特尔技术是因为它提供了高性能、能效和电池续航时间的完美平衡,终带来非凡的用户体验。人们将为Intel Inside®所带来的卓越体验而备感兴奋。”

安卓平板电脑中的英特尔技术

人们希望利用平板电脑做更多事情。与前一代英特尔凌动处理器平台相比,面向安卓*平板电脑的双核英特尔凌动系统芯片(研发代号为Clover Trail+)平台实现了两倍的计算性能以及三倍的图形功能,而且电池续航时间也极具竞争力1。

英特尔凌动处理器为超速应用体验、快速响应的上网浏览、炫目的3D图形、先进的摄像功能以及栩栩如生的高清视频而设计和优化,而且其高能效也带来了卓越的电池续航时间。

这个集成的英特尔®图形媒体加速器提供了极具吸引力的逼真3D游戏体验、1080p高清视频和清晰的图形。高级摄像功能支持脸部识别、移动HDR和全景拍摄功能,帮助用户以空前的方式进行内容创作。此外,Clover Trail+提供双核性能和英特尔®超线程技术,同时支持四个应用程序线程以实现更加平滑、无缝的多任务体验。

长期演进技术(4G LTE)

英特尔的战略是提供的低功耗、全球调制解调器解决方案,可以支持多种频带、多个地区和多种设备。

英特尔XMM 7160是全球小、功耗低的多模-多频LTE解决方案之一2。该调制解调器同时支持15个LTE频带,并且还包括一个高度可配置的RF架构,为包络跟踪和天线调试运行实时算法,从而在单个SKU内实现高经济效益的多频带配置、延长的电池续航时间和全球LTE漫游。它支持多种设备,包括智能手机、平板电脑和超极本™。

在与北美、欧洲和亚洲的一级运营商进行终的互操作测试(IOT)后,英特尔将在未来几周开始出货多模数据4G LTE。

标签: 英特尔 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购