详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔死磕低功耗 凌动端入侵核心厂商
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-05
  • 在台北发布的超极本也许注定要继续在这里完成蜕变。在22纳米制程工艺和低6W功耗的推动下, 英特尔 今日发布的第四代酷睿处理器将改变笔记本电脑和平板电脑之间的隔膜。

    平板电脑,还是笔记本电脑?这个二选一的话题在过去一年多的结果让PC从业者伤心。IDC预测,2013年PC销量将下滑7.8%,而平板2013年全球平板电脑出货量将同比增长58.7%,达到2.293亿台,超过便携式PC。

    大势不可逆,英特尔的答案也很简单,只要把自己和以前的OEM伙伴融入到新的增长空间就好。第四代酷睿和的 移动芯片 就是敲门砖。

    这更像是一场夹击。笔记本电脑上,酷睿拿出更大的想象空间,而在平板上,Bay Trail芯片也在三星GALAXY Tab 3这样的核心厂商中实现突破。

    功耗低到无风扇

    功耗一直是X86的软肋,英特尔选择死磕自己的缺点。对于的Haswell芯片,的提升是功耗。

    但功耗低到什么程度?Intel展示了一款概念性的无风扇Win8平板,虽然没有实体和价格,但这个概念已经是标志性的突破,因为没有风扇的X86,iPad的厚度换成酷睿的芯片,这给OEM了巨大的想象空间。

    英特尔公司高级副总裁兼销售与市场事业部总经理唐克锐称,新的酷睿处理器是英特尔历代处理器中隔代提升的。除了图形处理能力大幅度提升外,英特尔开始敢于说出自己的功耗了:低能到6W。

    低功耗能做什么?有超极本样品用普通电池做到了使用时间9小时。但另一方面看,Comutex展示的一些现有产品还没有达到这个标准。

    借此,英特尔试图拿着这样的产品去寻找平板电脑和笔记本PC的交界,即“二合一”PC。不管怎么扭,扣上是平板,打开是笔记本电脑的体验成了英特尔倡导的主流。

  • 标签: 英特尔 移动芯片 三星电子 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台