详情页
首页>资料大全>企业资讯
NFC/无线充电/3800mAh电池 小米3配置曝光[图]
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-05
  • OFweek 电子工程 网, 小米 手机3代一直传闻颇多,现在又有消息人士爆料称,该机将会首次采用内置电池设计,配备的聚合物电芯容量将达到3800毫安时。此外,小米手机3代还将具备 NFC 近场通信功能以及 无线充电 功能,结合新机在硬件上的升级和一如既往的低价政策,性价比优势仍旧会十分突出。

    内置3800毫安时电池

    在此前的各种报道中,小米手机3代皆是传闻会配备3000毫安时电池。而现在消息人士的爆料称,这款第三代小米手机会首次采用内置电池设计,而配备的聚合物电芯容量将达到3800毫安时。如果传闻的成真的话,那么则意味着小米手机3代不仅可能会拥有更薄的机身,而且续航表现也会得到同步的提升。

    尽管现在还不清楚小米手机3代的外形到底是什么样子,但根据来自产业链的消息披露,小米手机3代会采用弧线边框设计,看上去有些类似诺基亚N9的侧边,机身依旧为塑料材质,而触控屏与机身背盖则为平面(类似苹果iPhone4)。此外,小米手机3代还会加入NFC近场通信功能,并支持无线充电。

    5英寸FHD触控屏

    至于小米手机3代的硬件配置方面,虽然消息人士提供的信息是该机触控屏尺寸在4.8英寸到5.0英寸之间,但同样是来自产业链的消息称,小米手机3代将会配备5.0英寸触控屏,支持的分辨率则将升级至FHD全高清级别。拥有2GB的内存和32GB的存储空间,并且还会将摄像头升级至1300万像素,将会采用索尼ExmorRS系列感光元件,有望改进在低光环境下的拍摄效果。

    小米手机3代还将会配备高通骁龙800处理器,并会成为首批采用该处理器的机型,这意味着该机将会拥有骁龙语音激活与高通快速充电技术。此外,小米手机3代还将配备500万像素前置镜头,并支持5GHz频段Wi-Fi等全新的功能,而借助新增的“米HI-FI”功能,则能够迎合部分音乐发烧友的需求。

  • 标签: 小米 NFC 无线充电 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台