详情页
首页>资料大全>企业资讯
IT大佬齐聚台北欲拯救PC 混合设备成主要方向
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-05
  • OFweek 电子工程 网,6月4日,全球IT大佬齐聚台北,一年一度的Computex在这里举行,宏碁、华硕、联想、惠普、戴尔等 PC 厂商很多即将上市的新品都在这里登台亮相。Computex每年都有不同的主题,今年的主题是拯救PC。

    大佬们的观点是,PC未死,PC还是个生意,通过创新,PC还能变成一个不错的生意,而创新的方向是功能集成,比如“平板电脑+超级本”的集成。

    PC公司在资本市场上的表现似乎暗合了这一观点。

    联想集团(HK:0992)2012年初股价低约5港元,至6月4日涨至8.08港元;惠普,这家即将失去全球PC桂冠的公司去年11月股价约为12美元,此后一路上涨至6月4日达25.90美元;即使戴尔股价一直受私有化影响,去年11月股价约9美元,6月4日也涨至13.45美元。

    与股市繁荣上涨形成鲜明对比,则是PC市场的惨淡。IDC发布的数据显示,今年季度,全球笔记本电脑销量大跌14.2%,台式机全球行业的销量则下跌12.2%。惠普PC销量同比下滑23.7%,戴尔同比跌幅也高达10.9%,联想集团为零增长,在同行中算是“独领风骚”。

    PC市场,全球前三大PC公司,股价缘何一直上涨?IT分析师孙永杰认为有两个原因,一是PC还是一个生意,一个不会由苹果独占的生意;二是PC厂商在移动互联网,特别是智能手机领域还有机会。

    据Gartner统计,2012年全球PC出货量为3.52亿台。以每台PC均价600美元计,行业产值超过2000亿美元,但“惠普+联想+戴尔”全球三大PC厂商低市值之和不到500亿美元。孙永杰认为,是“PC已死”的“流言”击中了PC厂商,造成PC厂商此前股价超跌。

    PC还是一个生意,但可以预计的是将是一个艰难的生意:一是技术创新空间变小,二是还将面临新的竞争,比如平板电脑、智能手机,或者新的智能终端将从用户抢夺原来属于PC的时间,通过供应链、渠道、营销创新等管理手段优化,以及并购带来的规模化效应正在成为全球的联想集团的重要经验,但联想的经验无法复制,因为难再有联想的“天时、地利”。

  • 标签: PC 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续