详情页
首页>资料大全>企业资讯
特斯拉启世录:中国电动汽车平民化之路在何方?
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-05
  • 5月30日,“ 特斯拉 效应”在合肥市政府、国轩高科动力能源公司、以及电动网联合在合肥举办的“新能源汽车市场化破冰之路”的论坛上热度不减。

    包括原江淮集团董事长左延安在内的多位业内人士在论坛上呼吁,中国需要向特斯拉学习,做出有特色的产品。“中国应该好好学习特斯拉的产品设计理念。设计电动车,要有一些老百姓、客户想买的特别理由。”

    特斯拉在电动车设计上至少有三个创新:一体化的底盘设计;有效的 电池管理 系统,对不安全的电芯进行管理;突出整车系统集成技术。用左延安的话说,“特斯拉的成功为全世界对电动车那些彷徨、观望的人的一个灯塔,要感谢特斯拉的创新。”

    实际上,缺少真正可以走向市场化和商业化的电动车产品,是中国电动车破冰现实的瓶颈。目前,地方政府、电池、电源等相关企业对于电动车都很积极,而传统整车厂还在技术储备和观望阶段。

    合肥地方政府对于新能源的热情具有代表性,据国家四部委统计,到2012年底,合肥市推广新能源汽车5622辆,占全国推广总量的20%,在各试点城市中,推广的数量位居。“合肥计划在2013年推广新能源汽车累计突破一万辆,到2015年争取累计突破三万到五万辆的目标。动力电池的成本下降50%。”合肥市科技局局长朱策如是的说。

    只是在补贴力度上,合肥还有提升空间。除国家补贴之外,合肥财政对插电式补贴每辆1.5万元,纯电动每辆1万元,而上海市按照电池容量每千瓦时2000元的标准对购车者进行补贴,其中对纯电动车的补贴为4万元。

    在合肥论坛上,有地方政府有关人士表示,地方非常积极,但是整车厂迟迟没有合适的产品出来。“目前对于传统的整车企业来说,电动车需要投入大量的资金,而且短期无法盈利,而他们不愿意冒风险,都在等待政策进一步明朗。”

    不过,特斯拉是一个极端的例子,在中国不易复制。特斯拉选择了莲花的底盘,莲花本来就是一个高端的品牌,并用了一个新的概念加上奢侈品的做法,将电动车环保的概念和高端的消费品结合起来,吸引了那些想买奢侈品炫耀自己地位又有环保理念的欧美高端人士,并试图把这个市场做到极致。

    回到国内,特斯拉的启示在于,电动车只要产品定位准确、市场定位准确,是大有可为的。但是目前的现实是整车企业没有动力,但却被赋予了电动车链条上核心的地位。

    有业内人士认为,中国电动车发展之所以有所放缓,甚至正在加大与国外的差距,有一个重要的原因,中国政府的政策导向、补贴方法确立以整车企业为龙头的电动车发展模式,但目前龙头企业的不积极是目前的现实,而反观国外,德国政府为了鼓励电动车的发展,确定了以电池企业为核心的电动车发展模式。

  • 标签: 特斯拉 电动汽车 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续