详情页
首页>资料大全>企业资讯
微软展示结合Windows 8.1的FPC指纹触摸传感器
中国电子网    发表于   2013-06-05

微软 (Microsoft) 昨日在2013年 TechEd 北美大会 (TechEd North America)上展示了一款结合 Windows 8.1(Windows 8 更新版)测试版的 Fingerprint Cards(简称 FPC)指纹触摸传感器。此次展示展现了众多使用 FPC 指纹触摸技术的在线创新应用案例。

微软在2013年 TechEd 北美大会上展示了一款结合 Windows 8.1测试版的 Fingerprint Cards指纹触摸传感器。此次展示展现了众多使用 FPC 指纹触摸技术的在线创新应用案例。在使用 FPC 指纹传感器进行安全便捷的用户验证之后,Windows 8.1客户将可以注册使用微软帐户,进行在线支付及其他交易活动。通过将FPC的指纹触摸传感器与Windows 8更新版相结合,微软能够让用户体验大大改善,带来“一触即进”的安全帐户访问。

微软 Windows 安全与身份部合作伙伴小组计划经理 Dustin Ingalls 表示:“指纹生物识别传感器将成为 Windows 8.1用户体验中不可或缺的一部分。这类传感器将让用户身份验证更加安全,并带来体验。FPC 向我们展示了给人留下深刻印象的发展路线图和阵容庞大的电容式触摸传感器,这将帮助生物识别传感器成为 Windows 设备所使用的主流传感器。我们非常欣赏 FPC 所具有良好的协作能力和应对我们反馈的能力,这将使 Windows 8.1具有绝佳的整合效果。”

Fingerprint Cards AB 总裁兼首席执行官 Johan Carlstrom 说:“在 Windows 的更新过程中,微软率先使用指纹传感器,这有助于为用户创造安全便捷的终极用户体验。微软 Windows 8.1 的直观用户界面与 FPC 的高性能指纹触摸传感器相结合,会为消费者和企业用户创造完全无缝的用户验证体验,并将安全和便捷进行很好的结合。我们很荣幸被指定为 Blue*合作伙伴,也很荣幸通过与微软一起推出全球首款移动设备用指纹触摸传感器,为微软更新 Windows 发挥重要作用。”

*Windows Blue = Windows 8.1

标签: 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续