详情页
首页>资料大全>企业资讯
平板电脑发展历史回顾[组图]
中国电子网    发表于   2013-06-05

近日消息,平板电脑是近几年来新兴的一种移动设备形式,它把上网本踢出局,同时快速地变革着传统PC。虽然这样的战绩主要来自于苹果iPad,但平板电脑可并非是乔布斯发明的。实际上,早在iPad问世的几十年前,平板电脑这种形式就已经产生。

日前,科技网站Business Insider就带领我们回顾了平板电脑的发展史。

1.世界首款平板电脑Linus Write-Top(1987)

这便是世界上首批支持手写识别的平板电脑。通过使用手写笔,你就能够在它的绿色屏幕上写字。在20多年前,这款设备看上去颇具革命性。

2.GridPad(1989)

在1989年,Palm Computing创始人Jeff Hawkins开发出了这部GridPad。

一些人将其称之为首款平板电脑。它运行着MS-DOS系统,美国军方购买了一些,但大多数消费者对其敬而远之,因为即使对比当时的笔记本电脑,这款GridPad也显得太过笨重和昂贵。

3.苹果首款“平板电脑”MessagePad(1993)

苹果在1993年推出的Newton MessagePad想要尝试开辟出一个新的设备类别,一种不会取代PC的所谓“个人数码助手”或者PDA,来管理用户的日历和待办事项,同时还能运行几款应用。

MessagePad能够识别手写笔输入,但是效果并不好。

4.PalmPilot(1997)

到了1997年,Jeff Hawkins又带来了这部PalmPilot——首款廉价PDA。这款触屏设备随后开始流行开来。

PalmPilot证明了人们想要一款介于手机和笔记本电脑的第三类移动设备,如果它足够廉价且易于使用的话。

5.微软首款平板电脑(2000)

这就是微软首次在平板电脑上的尝试,一款比尔盖茨在2000年介绍的原型机。有一部分人认为,是微软的早期平板设备形成了“平板电脑”这一术语。

比尔盖茨预测平板电脑会在5年内变成一件大事,不过它的预测似乎早了5年。

6.Windows XP平板(2002)

到了2002年,微软对于平板电脑动起了真格的,他们专门为平板电脑推出了专用的Windows XP系统,还与PC厂商合作推出了数款型号。

图中这款设备来自于富士通,康柏当时也推出了一款。

7.Motion Computing LS800(2000年代中期)

在2000年代中期,市面上有许多平板电脑可供选择,比如Motion Computing的LS800和联想ThinkPad。

不过这些设备售价高昂,在消费者中间并不流行。它们通常都被工厂、军方和其他领域的工人所使用。

LS800是当时小的平板电脑,只有8.4英寸,但售价高达2167美元。

8.苹果iPad(2010)

2010年,苹果iPad正式发布。它带来了一块精美的触控屏,以及用户在iPhone和iPod touch上早已习惯和爱不释手的操作方式。

许多人都认为iPad会失败,但结果却恰恰相反。

截至去年10月,苹果共计销售出了1亿部iPad,而今年的销量预计将达3300万部,再加上来自于iPad mini额外5500万部的销量。

9.三星Galaxy Tab(2010)

在iPad之后,随之而来的是Android平板电脑,比如三星的Galaxy Tab。不过由于600美元的售价,首款Galaxy Tab并没有立刻变得热销。

但是价格终会下跌,免费开源的Android操作系统也带来了更多的型号和低价设备。

10.亚马逊Kindle Fire(2011)

售价仅有199美元的Kindle Fire掀起了一股廉价小尺寸平板的热潮,它也表明了低价同样可以带来高质量。

11.索尼S2(2011)

到了2011年,平板电脑明显已经成为了“大事”,厂商们也开始搞起了实验。

在当年推出的索尼S2就是一款相当奇怪的设备,它采用了折叠翻盖设计,由两块屏幕组合成了5.5英寸的显示面积。

12.微软Surface(2012)

微软在2012年又重新踏足平板电脑市场,并意识到平板电脑不仅是其PC帝国的威胁,也是PC的未来。

微软也承认,苹果产出硬件和操作系统的模式非常优越。所以微软也就效仿苹果,推出了旗下首款微软PC——Surface。

和自己的PC合作伙伴竞争是个危险的举动,而微软的决策能否得到期待中的回报,我们还有待观察。

13.华硕Padfone

华硕在自己的Padfone上实验了将平板电脑和智能手机合为一体的模式——让智能手机可以被插入平板电脑的背部。

Padfone 2是华硕第二代的产品,在今年春天发布。但这种形式是否会流行,让我们拭目以待。

到目前为止,还没有一款设备能够像iPad那样流行,但苹果电脑的演变经历了数十年之久,毫无疑问,在未来相当长的一段时间里,这类设备还会继续发展。

标签: 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续