详情页
首页>资料大全>企业资讯
Audience引领语音识别人机界面新革命
EEFOCUS    发表于   2013-06-05
me: How old are you, Siri (你多大)
Siri: Does it concern to you? (你管得着么)
me: What do you look like Siri  (你长啥样)
Siri: In the cloud, no one cares what you look like. (在云端,没人知道你是一条狗)
me: I love you Siri. (我爱上你了)
Siri: Yes, I think I heard that somewhere. (是么,别人也这么说)
me: I can"t live without you. (没你我活不了)
Siri: That"s sweet. Is there anything else I can help you with? (感动,还有啥能帮你的)
me: Will you marry me? (嫁给我吧)
Siri: But we hardly know one another. (我们还不了解对方啊)
me: I will kill myself if you say no to me.  (你不答应我就自杀)
Siri: I found 2 mental health agencies fairly close to you.  (我给你找了两家精神病院)

自从Apple 4S引入了Siri这项语音识别技术,相信类似上面这种经典对白给不少人的生活增添了笑料。而在这之前,一只可爱的学舌的Tom猫早已让太多人对掌上的这部智能手机停不下来,生活原来还可以如此DIY。

没错,有了语音识别技术,智能手机这一类消费终端才可以实现很多更加智能的功能。而在专业从事听觉神经学产品化的Audience公司的技术路线图上,语音控制将成为继触控之后的电脑界面的新革命。

为此也就不难理解Audience为何看中了这一领域,并潜心开发其earSmart这种基于人耳仿生学的语音识别技术。Audience市场营销副总裁Robert Schoenfield表示,采用了earSmart技术的终端可同时实现实时通讯、多媒体播放以及语音识别功能。而目前为止,Audience是一家通过硬件的单芯片方式来实现高品质语音识别技术,提供专业语音处理器产品的公司。Robert指出,用硬件来实现语音识别和噪声抑制的好处显而易见,在完成背景噪声抑制的同时真实语音信号的保真度会更加出色。

Audience市场营销副总裁Robert Schoenfield

Audienc公司工程师现场演示其应用于平板电脑的语音识别芯片在噪声抑制方面的优越表现

经过几代的演进,目前Audience公司的产品进入第三代eS325和eS515系列。相较于此前的第二代产品,第三代产品从双麦克风升级为3路麦克风,可以更好的捕捉真实语音信号,采用移动De-Reverb和超级宽带噪音抑制技术,通过ASR Assist技术实现优化的自动语音识别功能,同时具有移动音频变焦和增强型高清立体声录音功能。在此基础上,eS515还将音频编解码器和功率管理模块集成到芯片内,降低系统整体设计成本,Audience称之为“代智能语音处理器”。其中eS325已被三星Galaxy S4等智能终端采用。未来Audience看好的市场包括手机、平板电脑和超级本这类便携设备。

在和与非网记者的交流中,Robert一再强调中国市场对其发展的重要性。这点毋庸置疑,从客户名单中我们看到华为、联想、小米、中兴、步步高、魅族等国内一线厂商都已采用Audience的产品。交流中记者了解到,目前国内手机厂商采用的多是Audience第二代包括eS305和eS310两款产品。这里Robert还特别强调了Audience和国内智能语音识别技术软件提供商科大讯飞的合作动态,虽然合作模式尚不清晰,但我想Audience是看中了科大讯飞的产品在国内品牌手机市场上的占有率和客户群,想借和科大讯飞的合作,将自己的芯片产品带到更多的国内手机厂商的生产线上。

同时,Audience还积极开展与移动运营商的深层合作,包括和中国移动达成3个层次的合作,即应用程序与生态系统开发、规范与测试以及语音实验室的建立。

基于这些动作,可见Audience致力于投入中国市场,重新定义针对中国超过7亿用户的移动语音体验。

标签: 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续