详情页
首页>资料大全>企业资讯
美国睿思展示第二代USB音视频级别标准的显示控制器
21ic    发表于   2013-06-05

21ic讯 美国睿思科技股份有限公司 (Fresco Logic )日前在2013台北国际电脑展上展示其的USB音视频显示技术及产品: 现场演示通过一个USB音视频控制器把全高清的影像和语音从主机端的USB 口直接传输到一个高清显示器的HDMI输入口,給用户带来高品质及无迟滞的直观屏幕体验。这颗新的控制器芯片将属于睿思科技公司旗下FL2000系列产品之一,去年推出的家族代USB3.0视频显示芯片FL2000及后续的FL2000DX已经进入量产化阶段。

第二代USB 音视频(A/ V)显示控制器增加了多声道数字音频,并同时提供VGA和HDMI的输出。这款产品首次采用了睿思科技公司独创的FresCompress™压缩引擎技术,该技术大大增强和扩展了产品的应用能力,使其成为Windows和Android操作系统下,包括手机和平板电脑扩展坞在内的完美解决方案。该控制芯片虽然增加了很多新的功能,但将仍然提供小巧的封装和非常低的总BOM成本,这使得 FL2000系列产品在行业中独树一帜。这款新产品同时符合USB协会音频视频设备类别规范修订版1.0。

“USB A / V技术是一个连接便携式设备和桌面电脑及其他显示屏之间极为理想的解决方案 ,这款产品给用户提供了完整的多媒体体验。”睿思科技公司首席技术长罗伯特•麦克维说。“只要一根单一的USB电缆线,您可以瞬间将您的手机或平板电脑转换成完美的多显示屏桌面体验,丰富的高清多媒体内容从云端或从本地设备源源不断的流畅出来,而同时,您的便携式设备正在畅饮甜美的USB电源。”

“USB A / V以独特的定位来解决超轻薄的移动设备及智能手机的连接需求,我们对睿思科技公司(Fresco Logic)的开发进展感到很鼓舞,”国际USB协会(USB-IF)总裁兼首席运营官 杰夫.雷文克拉夫表示。 “让所有的设备都能用一根单一的线连接起来是消费者的终愿望,USB为此提供了一系列引人注目的功能,让消费者在给其设备充电的同时还可以传输音视频和数据。”

标签: E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续