详情页
首页>资料大全>企业资讯
德州仪器推进小型蜂窝经济转型
EEWORLD    发表于   2013-06-06

    基于 KeyStone 的 SoC 为室内企业 PoE+ 小型蜂窝及户外微微部署实现功耗性能比,帮助制造商使用统一可扩展解决方案满足同步双模式与载波聚合需求

    2013 年 6月 5 日,北京讯
    日前,德州仪器 (TI)宣布面向室内企业 PoE+ 及户外微微基站开发人员推出 BOM 优化的业界低功耗小型蜂窝解决方案。TI 基于 KeyStone 的 TCI6630K2L 片上系统 (SoC)将支持宏服务等同的各种特性与性能标准进行完美整合,不但可为小型蜂窝开发人员提供统一的软硬件平台,充分满足多种不同室内及户外使用需求,同时还可通过可编程性带来差异化特性,根据不断发展的需求修改平台。TCI6630K2L 通过与 TI 基站 SoftwarePac 以及模拟前端收发器 AFE7500 结合,可在不影响性能特性的情况下,为解决影响小型蜂窝市场发展的各种挑战实现巨大突破,充分满足严格的基站功耗与成本需求。

    PureWave 网络公司首席技术官 Dan Picker 表示:“TI 表明他们理解我们行业近的挑战和需求,并愿意对其作出积极响应。这正是我们为什么再次选择在我们小型蜂窝产品系列的产品中使用 TI 解决方案的原因所在。TI 高集成 SoC 及其配套软件可帮助我们实现聚合产品的愿景,帮助我们加速产品上市进程,其提供的高度灵活性可让我们的设计高度灵活地轻松满足极紧张电源预算范围内的各种营运商需求。此外,该 TCI6630K2L 还具有前所未有的高 DRFE 集成度,而AFE7500可帮助我们实现无与伦比的高电压效率与低成本目标。正如以前提到的那样,我们在 TI 找到了真正的发展策略合作伙伴。”

    满足动态小型蜂窝发展需求
    随着小型蜂窝市场的不断发展,运营商正在寻求高灵活平台帮助他们通过统一 SoC 及软件投资提供各种产品。TI的TCI6630K2L 正好就是这种解决方案。TCI6630K2L 作为支持 PoE+ 功能的平台,可帮助 OEM 厂商开发支持达 128 个用户的高性能室内企业小型蜂窝可扩展产品组合。该器件将 L1/L2/L3 基带性能与全面集成型数字无线电前端 (DRFE) 进行完美结合,可在 PoE+ 功率预算范围内充分满足单频带、双频带以及同步双模式及载波聚合等应用需求。此外,TCI6630K2L 还可提供能够满足更高级需求所需的性能余留空间,帮助运营商为室内及户外部署使用单个解决方案确保其平台满足未来需求,并对其进行扩展。

    高集成推动更高性能、更低功耗以及 BOM 优化的发展
    TCI6630K2L 是一款真正独特的解决方案,采用速度快的双 ARM® Cortex™ -A15 RISC 处理器以及 4 个 TI 定浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)内核作为 TI 高效率 KeyStone SoC 架构的组成部分。PoE+ 设计解决方案高度集成振幅因数降低 (CFR) 与数字预失真 (DPD) 等 DRFE 特性。TI的TCI6630K2L以及AFE7500可为提供小型蜂窝解决方案,帮助提高功率放大器效率,同时将室内解决方案的整体功耗减少达 8 瓦特。TCI6630K2L内部集成的CFR和DPD甚至可以帮助在125mW的输出电源下达到每天线2W的能源节约。这对于满足PoE+的需求尤为重要。TCI6630K2L 可通过标准高效率 JESD204B 连接技术接口连接 AFE7500,消除RF收发器和数字基带之间的外部胶合逻辑的需求,从而可进一步缩小小型蜂窝基站的板级空间。

    此外,TI TCI6630K2L 还包含强大的网络协处理器,支持高达 3mpps 的传输性能,从而可实现流量聚合,提供 3G、4G 以及 Wi-Fi 整合传输。另外,它还集成 完全4端口千兆比特以太网开关,无需外部小型蜂窝组件。

    除AFE7500外,TI 提供包括时钟以及为电缆两端以太网解决方案提供的电源。这使得TI在行业内地位非同一般,可系统性地解决小型蜂窝挑战难题。TI 在基站技术领域长期处于地位,再加上模拟专业技术,可为从客户到网络运营商,再到小型蜂窝制造商在内的所有用户提供更出色的无线体验。

    完整的软件帮助开发人员节省时间、资源与预算
    可扩展 TCI6630K2L 与 TI 高性能基站 SoftwarePac (一款生产就绪型小型蜂窝物理 (PHY) 软件套件)进行完美集成。TI 通过为单双模式 LTE 与 WCDMA 提供完整的 PHY 层,消除了基站设计中的复杂任务之一。TCI6630K2L的补充包中还包括预集成的DRFE软件以及RF软件开发包,使得客户可以无缝规划所有的数字无线电元件,其中包括DPD。TI的完整软件解决方案可帮助制造商节省 PHY 开发通常所需的时间、资源与预算,并帮助他们将这些资源转而用于根据不同网络运营商需求,定制小型蜂窝产品。
 
供货情况
TI的TCI6630K2L完整版以及AFE7500小型蜂窝解决方案 将于 2013 年第 4 季度开始提供样片。

更多详情:
• 阅读 TI TCI6630 产品公告与 DRFE 白皮书;
• 观看 TI TCI6630 专家咨询视频。

TI 在线技术支持社区
    欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。

商标
所有商标均是其各自所有者的财产。

标签: 数字信号处理器 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续