详情页
首页>资料大全>企业资讯
Modelithics COMPLETE Library v10.1仿真模型可用于AWR的Microwave Office
21ic    发表于   2013-06-06

21ic讯 AWR Corporation宣布10.1版本的Modelithics COMPLETE Library无源和有源器件模型可运用于AWR的Microwave Office®高频设计软件。

Modelithics COMPLETE Library提供了用于无源元件,三极管,二极管等行业中先进的仿真模型,这些都与Microwave Office完美结合在一起。这个结合为设计者准确地完成他们的下一个高度可扩展的模型设计提供了信心。

Larry Dunleavy ,Modelithics的创始人之一表示, “Modelithics发展了行业质量的可扩展的基于测量的模型,被设计成可与AWR常用的电路设计软件进行无缝衔接。有了这个新的版本,Modelithics COMPLETE Library现在通过超过8600个单个组件,提供给射频微波设计领域更精确的模型和改进的功能。”

Sherry Hess, AWR的市场副总裁表示,“作为一个Modelithics COMPLETE library的全球经销商,AWR遍布全球的客户对于能够更简单更方便地获得和安装Modelithics的高精度有据可查的模型库受益良多。10.1新版本的发布提供了一个更大的范围选择Microwave Office,使设计人员能够提高产品性能和降低设计周期。”

10.1版本推出了28个新的Global Models™用于从常用的不同供应商,例如Passive Plus, AVX, Aeroflex, Chilisin界面登陆RLC组件。在Modelithics COMPLETE中的无源器件库(CLR™)现在包含了个验证到65GHz的Piconics和在多个安装配置中用于锥形电感的Modelithics Global Model。V10.1系统级组件(SLC)库包括新的用于Aeroflex衰减器的宽带全球模型。免费的SELECT Plus™库,包括Modelithics COMPLETE,现在还有用于两个迷你电路衰减器的全球模型,通过30GHz验证。

另外,根据客户的需求,Modelithics还增加了内部电压的接入点以及电流探头的选择功率晶体管模型,包括一个10W Nitronex氮化镓(GaN)模型,这也是SELECT Plus库的一部分。一些模型也进行了改善焊垫嵌入精度的更新,一个新的灵活的“pad mode”的功能已被添加到某些模型中,特别吸引那些对于用Modelithics模型进行EM有限模拟感兴趣的设计师。

设计师可以从modelithics网站下载Modelithics SELECT,并且自己探索为什么Modelithics库是他们射频设计工具包中必要的一部分。

对于AWR的客户,Modelithics COMPLETE library可以作为一个附加模块,或一个AWR Microwave Office捆绑配置直接通过AWR得到许可证。

标签: 二极管 晶体管 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续