详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013年下半年AMOLED手机面板和大尺寸FPD供应紧张
中国电子网    发表于   2013-06-06

NPD DisplaySearch预测2013年下半年AMOLED手机面板供应紧张,Q1’13 -Q1’14期间市场需求翻倍;大尺寸FPD供应也有一些紧张。

NPD DisplaySearch上海办公室,2013年6月5日—大屏幕智能手机市场需求快速发展是推动2013年FPD产业成长的重要驱动力之一。AMOLED手机面板出货预计从2012年的1.34亿片上升到2.17亿片,加上手机屏幕尺寸增大,预计AMOLED面板需求将从今年季的263,000平方米提高到明年季的557,000平方米。

根据NPD DisplaySearch季度面板供需和支出报告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report指出,下半年AMOLED面板供应将较为紧张,Q4’13供需比将仅有1%,这意味着可能出现供应短缺。

“三星显示生产了绝大多数AMOLED面板,主要应用于智能手机。近推出的Galaxy S4为5寸全高清AMOLED显示屏,三星将必须全面开启产能以满足市场需求。”NPD DisplaySearch制造工艺与技术研究副总Charles Annis指出。

“随着供需比急剧缩小,三星今年重点扩大A2 5.5代线生产能力。此外,三星也可能加快开启A3产线,这是另一条新的AMOLED产线。” Annis补充道。

图一、Q1’13-Q2’14 AMOLED供需预测 (单位:000m2)

大尺寸TFT LCD的供应预计在2013全年也都较为紧张。随着电视机价格进一步下降,消费者转向更大尺寸电视机,从而拉动了大尺寸面板的需求。大尺寸面板的供需比预计从Q1’13的21.9%下降到Q3’13的11.8%,而平均产线利用率将很有可能达到85%以上。2014年TFT产能预计将仅上升4%,而需求则将上升10%,这个情况将一直持续到2014年第三季度,供需比进一步缩小到6%。

“智能手机和平板电脑快速发展、电视机尺寸加大等因素驱动FPD产业复苏。2012年第四季面板厂营业利润率首次自2010年第三季恢复正数,预计可持续保持。此外,从现在到2014年间可见到产能利用率、设备支出和技术升级将一直得以改善。”Annis补充道。

标签: LED显示屏 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续