详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科率先获Cortex-A12架构处理器专利授权
21ic    发表于   2013-06-06

ARM周一正式发布了 Cortex-A12架构 处理器以及Mali-T622等全新的IP方案,手机芯片厂商 联发科 技(MediaTek)率先获得Cortex-A12的 专利授权 ,包括威盛及子公司威睿、美商迈威尔也同时获得了Cortex-A12的授权。

联发科获Cortex-A12授权

据悉,ARM全新的Cortex-A12处理器基于ARM v7-A架构开发,与A7一样采用28nm制程,相比A9处理器性能提升70%,同时功耗降低约50%,是ARM又一兼顾性能与功耗平衡的应用处理器。Cortex-A12可支持ARM发布的Mali-T622以及V500图形处理器(GPU),可支持减少30%内存使用的Thumb-2技术、加速多媒体和信号处理算法的NEON技术以及big.LITTLE架构。

率先获得ARM Cortex-A12架构授权,意味着联发科可能会推出Cortex-A12+Cortex-A7的big.LITTLE架构手机芯片,而核心数可提升至6核。相比现有的A7处理器,新芯片将拥有更高性能、更低功耗、高端图形处理器等优势。

标签: 联发科 Cortex-A12架构 专利授权 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续