报告称,2013年全球智能手机出货量将首次超过功能手机,在全球手机出货量中所占比例预计将达52.2%。这种趋势在未来几年中预计还将持续下去,原因是移动数据和手持式计算需求已在发达市场和新兴市场上蔓延开来。在2013年中,预计新兴市场智能手机出货量在全球总出货量汇总所占比例将达64.8%,远高于2010年的43.1%。
来自终端用户的强劲需求、运营商和厂商日益将重点转向智能手机以及各种价格点的智能手机产品十分丰富等因素的完美结合正在推动智能手机市场向前发展。此外,用户行为已从简单的语音通话转向数据消费和创造,智能手机已成为许多用户的理想工具。
IDC手机项目研究经理雷蒙·拉马斯(Ramon Llamas)表示:“2013年对智能手机来说将是标志着分水岭的一年。从同时支持功能手机和智能手机的厂商来看,许多厂商不仅成功地将其产品组合转向以智能手机为重点,而且智能手机已经变成这些厂商未来主要的价值主张。在某些情况下,智能手机在这些厂商的季度出货量中所占比例已远超50%。展望未来,我们预计智能手机与功能手机之间的鸿沟将变得更加宽阔。”
随着全球智能手机出货量的增长,市场需求也已迅速从发达市场向新兴市场蔓延。其结果是,2013年智能手机平均售价已下降至372美元,2012年和2011年分别为407美元和443美元。这种趋势还将继续下去,预计到2017年智能手机平均售价低将下降至309美元,新兴市场需求将成为这种变化的主要刺激性动量。较低终端用户成本的计算已对手机OEM(原始设备制造商)和部件供应商带来了许多挑战。
IDC“移动跟踪”(Mobility Trackers)项目经理里安·雷斯(Ryan Reith)表示:“全球智能手机市场正在以33%的同比增幅实现增长,而平均售价则大幅下降,2012年下滑8%,今年预计将进一步下滑9%。智能手机在新兴市场上日益普及,经常都是这些市场上的用户种负担得起的计算工具。这些市场的人均收入远低于发达市场,因此厂商被迫针对低端市场创造智能手机计算体验。”
在开发速度更快的4G智能手机的同时,厂商正继续生产3G智能手机,藉此保持较低的成本。对智能手机领域中的OEM来说,使用较老的无线电部件已被证明是一种简单的成本削减措施。IDC预计,2013年3G智能手机在全球智能手机总出货量中所占比例将达70.9%,到2017年所占比例将下降至50.1%。