详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPad+3发布会定为3月7日+将配置四核处理器
华强电子网    发表于   2012-02-15

2月15日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,苹果iPad 3产品发布会将于3月7日(本周三)举行,iPad 3产品不仅有分辨率为2048x1536的Retina display显示屏,还将配备苹果四核A6系统级芯片,还可能设置有4G LTE网络。

这条消息传出以后,非常靠谱的 Theloop 网站对发布日期进行了确认,据悉该网站在苹果内部有非常可靠的秘密消息源。此外,这个日期也和之前 AllThingsD 说的”3月份周“相吻合,再加上星期三也是苹果的传统发布日,所以3月7日这个发布日期已经基本被确认。

苹果会对目前的苹果A5系统级芯片中双核ARM Cortex A9处理器进行改进和优化,目前仍然无法确定到底是采用双核心还是四核心设计,之前有媒体在 iOS 5.1 的代码中找到了支持四核心处理器的证据,但科技博客 The Verge 又说从非常可靠的消息来源处得知 A6 处理器仍然是双核心设计。不过,业界认为,苹果应该会推出四核芯片。

4G LTE网络是萦绕在iPad 3产品周围的另一谜团,目前苹果可使用高通公司的可兼容芯片,不过国际的LTE网络覆盖范围还很窄,某些地方可能需要一年以上的时间才会实现LTE网络覆盖。传言称,苹果将在今年10月发布的iPhone 5中配置4G LTE网络,不过目前还无法确定,iPad 3是否会率先配置4G LTE网络。

中国时报也发出一篇小栏对此事进行报道,声称苹果已从LG和三星公司购买6500万个264264PPI Retina高清显示屏幕。这些面板是用于生产iPad 3屏幕。苹果为新一代iPad购买4千万显示屏幕事件已广为人知。LG和三星公司已经着手生产面板。尽管中国报纸未提到日本的企业,但有传闻称夏普也在为苹果生产IGZO显示屏。

标签: iPad Ipad IPad 显示屏 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续