详情页
首页>资料大全>企业资讯
郑州推出电梯远程监控装置“电梯卫士”
中原网    发表于   2013-06-06

    “有了‘电梯卫士’,电梯的安全性就高了,我们小区得赶紧申请安装!”5月30日,在郑州市质监局召开的电梯安全工作会上,一个名叫“电梯卫士”的电梯远程监控装置引起了众多电梯使用单位的关注。据了解,“电梯卫士”不仅能及时通报电梯故障信息,还能通过语音对受困乘客进行安抚,并且是免费申请安装。

    郑州召开电梯安全工作会推出“电梯卫士”引关注

    针对国内一些城市近期连续发生电梯事故的严峻形势,郑州市质监局于5月30日上午召开了全市电梯维保单位和部分使用单位参加的电梯安全工作会。会议的一大亮点是推出了一种基于物联网技术,能实现对电梯远程监控的“电梯卫士”装置,引起电梯使用单位的广泛关注。

    据了解,目前“电梯卫士”已经在郑州市部分单位试点安装。它主要的功能是电梯发生困人故障时能够在十几秒内将信息通报给电梯管理员和维修人员,并同时可进行语音视频安抚,实现快安全的救援,它同时还兼具安全事项提醒、故障统计分析、维保质量监督等多项管理功能。

    郑州市质监局负责人说,“‘电梯卫士’普及使用后,郑州市在电梯监管方面不仅有各电梯相关责任单位的共同参与,同时先进技术手段的运用将使我们有了千里眼和顺风耳,人机能力的有效结合,必将郑州市对电梯的安全监管能力实现质的跨越。”

    郑州市质量技术监督局特种设备处处长郭景德称,“电梯卫士”是免费安装的,只要电梯的维保单位和使用单位联名向质监局提出申请即可。“一个电梯安装‘电梯卫士’大概需要几千块吧,如果让业主或者居民来花这个钱,肯定是推行不下去的。所以,由项目运营公司和通讯服务公司来出资装这个设备,不管业主还是维保单位都不用出一分钱,后通过‘电梯卫士’的广告模式来回收成本。”

    “目前,‘电梯卫士’还是处于试验推广阶段。这不是强制性的,无论小区还是单位,大家商量好了,就可以和运营商联系进行安装。我们会在小区宣传和推广这个设备,如果居民通过物业决定安装后,就可以填报申请表进行联系安装。”郭景德说。

    据了解,郑州设有“电梯卫士”安装东区办公室和西区办公室。东区办公室联系电话为:55002693、18703820009、18336710017,地址在郑东新区金水东路与黄河南路交叉口聚龙城7号楼2单元3楼东;西区办公室联系电话为:67184922,地址在郑州西开发区瑞达路62号郑州市质监局2楼。

    保障电梯安全需使用、维保、检验、质监单位齐发力

    会议明确了各相关单位的职责:电梯使用单位落实电梯安全主体责任;电梯维护保养单位对所维保电梯的安全性能负责;电梯检验单位落实技术把关责任;各级质监部门要“关口前移”,严格监督检查,依法加大惩处力度。

    “电梯使用单位要加强对电梯运行的日常巡视,强化电梯钥匙等管理制度的落实,监督并配合电梯日常维保单位做好设备维护保养工作,发现电梯事故隐患应当立即停止使用。各电梯使用单位应积极引入视频监控等装备对电梯运行进行过程监控,在客流高峰时段,要在关键位置安排专人进行值守,疏导客流,引导乘客安全乘梯。随着近期汛期来临,电梯使用单位要对井道防水等进行全面检查,防止雨水进入井道影响电梯安全使用。”

    郑州市质监局负责人称,“针对商场、医院、地铁等人员密集场所电梯客流量大、使用强度高的情况,各相关电梯使用单位在自动扶梯和自动人行道每日开启时应进行试运转,并对设备安全状态进行检查确认;设备运行时要进行定时巡检,发现问题及时处理;设备停运后要进行全面检查,消除事故隐患。对于医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的高速电梯,要坚决落实由持证电梯司机操作的要求,杜绝空岗、缺岗。”

    “电梯维护保养单位要严格执行相关法规和安全技术规范的要求,切实做好电梯日常维护保养工作,确保电梯处于安全运行状态。维护保养工作要重点监护和调试电梯制动器、门锁等重点部件,密切跟踪设备运行情况,定期开展隐患排查,发现事故隐患要及时通报使用单位采取整改措施,保障电梯安全运行。对由于使用单位原因存在重大隐患且无法整改的,维保单位要及时报告当地质监部门依法进行处理。维护保养单位要加强人员培训和值班值守,对被困乘客及时有效实施应急救援。”

    “质监部门要加强对电梯的监督检查,督促电梯使用单位和维护保养单位切实落实安全责任,强化安全管理和维护保养工作。监督检查中发现的问题要责令使用单位和维护保养单位立即整改,整改不到位的要依法封停,对违法违规的行为要依法严肃处理,保障人民群众生活安全与便利,维护社会的和谐稳定。同时,各地质监部门要加强宣传教育,普及电梯安全常识,提高群众安全意识,促进群众安全使用电梯,避免和减少电梯事故或意外的发生,营造良好的社会安全氛围。”郑州市质监局负责人说。

    乘坐垂直电梯注意事项及乘坐扶梯“五要十不要”

    郑州市质监局的工作人员介绍了乘坐垂直电梯的注意事项。

    “等候电梯时,正确按上行或下行呼梯按钮,切忌同时按下上、下行2个呼梯按钮。电梯开门后,乘客先下后上,如果轿厢满载,等待下一台电梯。电梯关门时,不要把手或其他物体伸到两个门扇之间。发生火灾或其他紧急情况,通过楼梯通道疏散。”

    “出入轿厢时要安全快速,切忌在门口处停留。老人及行动不便者,应由其他人员陪同乘梯,带小孩的乘客照看好小孩,带宠物的乘客要防止宠物单独活动。乘客要与电梯门保持距离,开关门时要特别防止衣物或其他随身物品被电梯门挤住。需要电梯门保持开门状态,应该按住开门按钮。如果自己需要搬运物品,可以请求其他乘客帮你按住开门按钮,不要用物品抵住电梯门。长时间搬运大超长物品,应经物业公司同意并派人监护使用。”

    “乘坐电梯时,要靠近轿壁站立,有扶手时把手放在扶手上。不要在电梯内跳动、打闹、碰撞电梯门,不要抽烟。如果不能正常开门,应使用报警按钮、轿内对讲系统或电话与物业管理部门联系,或拨打电梯维保单位的救援电话,等待专职人员救援,千万不可强行扒门出逃。”

    该工作人员还介绍了乘坐扶梯时的“五要十不要”。

    “五要”为:搭乘前,要系紧鞋带,留心松散、拖曳的服饰(例如长裙、礼服等),以防被梯级边缘、梳齿板、围裙板或内盖板挂拽;准备搭乘时,要按顺序依次搭乘,请勿相互推挤,特别是有老龄人、儿童及视力较弱者共同乘用时更应注意;踏入自动扶梯时,要注意双脚离开梯级边缘,站在梯级踏板黄色安全警示边框内;搭乘时,要面向梯级运动方向站稳,一手扶握扶手带,以防因紧急停梯或他人推挤等意外情况摔倒。

    若因故障扶手带与梯级运行不同步时,注意随时调整手的位置;离开时,要顺梯级运动之势抬脚迅速迈出,跨过梳齿板落脚于前沿板上,以防绊倒或鞋子被夹住。

    “十不要”为:不要在乘扶梯时低头看手机;不要让孩子单独乘扶梯,要有家长看护;不要踩在黄色安全警示线以及两个梯级相连的部位,更不要在扶梯上走或跑,以免摔倒或跌落扶梯发生危险;不要将鞋及衣物触及扶梯挡板;不要在扶梯进出口处逗留;不能将头部、四肢伸出扶手装置以外,以免受到障碍物、天花板、相邻的自动扶梯的撞击;不要蹲坐在梯级踏板上,随身携带手提袋等不要放在梯级踏板或手扶带上,以防滚落伤人;不要携带过大的行李箱、轮椅、携带婴儿车、手推车或其他大件物品;不要将手放入梯级与围裙板的间隙内;不要逆行、攀爬、玩耍、倚靠或争先恐后。

 

标签: 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购