详情页
首页>资料大全>企业资讯
茅于海:关于探讨LED灯具功率因数的精彩分享
我爱方案网    发表于   2013-06-06

【导读】可持续发展、节能减排中,LED也是重要的一项。无论是节能灯还是白炽灯,都存在着光效不够高、有汞污染、易碎等很多问题。远远无法和LED相比。现在LED已经日趋成熟,这里茅于海教授为你带来关于LED灯具的功率因数的一些探讨。

今天茅于海教授为你带来关于LED灯具的功率因数的一些探讨。功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数>0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因数的问题吧!

一. 什么是功率因数

我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。在纯电感负载时,其上的电压是电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,于电压就是电容性负载。

图1. 电感性负载的交流电压和交流电流之间的关系

因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是电容性负载。这时候其交流电压和交流电流之间就有一个夹角φ,对于电感性负载我们把这个夹角称为φL,而对于电容性负载的夹角就称为φC。(见图2)

图2. 电感性负载和电容性负载电压和电流的矢量表示法

标签: 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网