详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD和英特尔的芯片在低功耗方面的转变
PConline    发表于   2013-06-06

 上周,AMD宣布推出三款新的移动平台,其中包括所有低功耗处理器。先进的移动平台(Temash)包括两种双核心(A4-1200和A4-1250)和四核心A6-1450处理器。尽管它是A系列品牌,Temash实际上取代了旧的C-和E-系列处理器,并没有多大的吸引力,但在平板电脑中使用的比较多,这种新设计的芯片能够跟赛扬和奔腾处理器抗衡,比目前的AtomZ2760提供能够提供更好的性能,比酷睿i3更长的电池寿命和更低的价格。

Kabini是基于相同的低功耗核心,被称为捷豹的主流平台,它是专为低端和主流笔记本电脑设计的,包括E系列双核,赛扬设计和A系列四核处理器,这些更快的CPU和GPU内核功率比Temash略高。本周早些时候,AMD公司发布了服务器版本为X系列的KabiniOpteron处理器,与英特尔的Atom和即将推出的基于ARM处理器的微服务器将争夺市场。

后,AMD扩大了七个新的芯片,其中包括一些低电压的版本,为更薄,更轻的笔记本电脑设计,这些都是增强版,已经被应用在AMD的主流平台上。早在3月宣布,丽晶的APU,AMD额定功率都为35瓦,的双核A4和A6处理器额定功率为17瓦,四核A8额定功率为19瓦,四核心A10除了三个新的额定功率35瓦的芯片,其余也为19瓦,这些设计与英特尔的Corei3和i5处理器的超级本直接竞争。

总而言之,这些AMD的移动产品组似乎前进了一大步,并一点点的减小与Intel的差距。

首先登场的是第四代核心(哈斯韦尔)处理器,英特尔下周将在台湾宣布。从一开始,这种设计,低功耗和超长电池寿命是一大亮点。上周英特尔称,Haswell将提供比目前的Core处理器高达50%的电池寿命,待机时间有20倍的改善,有些版本的Haswell可以低至7瓦的额定功率,该处理器对显卡的性能也将提供一个人巨大的改进,甚至已经推出了一个新的品牌名称,英特尔光圈。

今年年末,英特尔将取代湾径三叶草Trail平台,其中包括专为平板电脑运行Windows8或Android首款四核Atom。湾径是基于Silvermont架构,英特尔在5月份宣布的几个处理器之一,英特尔曾表示,这是由更先进的22nm工艺制造,Silvermont高达2.0GHz,但功耗却低于凌动Z2580的5倍。

这些新的芯片让AMD和英特尔更依赖于ARM架构,更薄的笔记本电脑具有更长的电池寿命,触摸屏和Windows8.1一起进入PC市场,但是,它是否足够有能力建立一个真正的x86的平板电脑市场还有待观察。

标签: 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购