详情页
首页>资料大全>企业资讯
还记得传闻中AMD 5GHz的超级处理器吗?
mydrivers    发表于   2013-06-07

还记得传闻中频率高达5GHz的所谓AMD FX超级处理器么?现在可以证实,它们的确是存在的。瑞典媒体Sweclockers曝料称,AMD的超级处理器会有两款:FX-9000,原始主频4.8GHz,动态加速5.0GHz;FX-8770,频率稍低但确切数值不详。它们俩都和现在一样是打桩机架构,四模块八核心,8MB三级缓存,内存支持DDR3-1866,热设计功耗——220W!

相比之下,AMD现有的端型号FX-8350频率才4.0-4.2GHz,热设计功耗125W。

功耗一下子增加这么多,谁家主板能够支持?至少技嘉的GA-990FXA-UD7可以做到。技嘉在Computex 2013上披露说,该主板的10相供电设计可以“支持AMD超高TDP的处理器”,但他们现在不方便公开更多资料。

预计AMD会在下周的E3游戏大会上公开这种超级处理器。等着看这795美元的神器吧。

标签: 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购