Silicon Labs公司日前表示,以1.15亿美元现金外加额外5500万美元激励措施,收购低功耗单片机及射频芯片供应商Energy Micro。
此次收购为Silicon Labs提供了将近250款基于 ARM 的32位单片机,涵盖超低功耗、小尺寸封装的Cortex-M0+产品以及高性能的Cortex M4内核产品。
同时此次收购,Silicon Labs也加强了其在射频产品领域的产品组合,包括EM的EFR Draco无线收发器及SoC,支持的频率波段范围从小于1GHz的产品到2.4GHz,支持的协议包括超低功耗蓝牙、6LoWPAN、ZigBee、RF4CE、802.15.4(g)、KNX以及ANT+等。
“此次收购可以使Silicon Labs获得两方面的成熟技术,无论是低功耗 MCU 还是射频SoC,都会帮助Silicon Labs加快部署面向互联网、物联网以及智能能源等产业的解决方案。”Silicon Labs CEO Tyson Tuttle表示。