OFweek光通讯网,近日,中国移动在全国各地设立 4G 试点商用业务。在4G牌照未发之前,便开始抢跑4G业务。那么,在移动、 联通 、 电信 三强鼎立的时代里,谁将分得一杯羹。远在美国的 高通 和苹果这两家公司,则极有可能成为影响天平倾斜的重要砝码。
3G吃亏 中移动 抢跑4G
3G时代,国内的牌照主要发给中国移动、中国联通以及中国电信这三大运营商,其对应的标准则是TD-SCDMA、WCDMA以及CDMA2000这三种技术标准。由于3G时代国内提倡自主研发,所以中国移动承担了这一“重任”,并主推TD-SCDMA这一“国产”3G标准。但是相对来说,中国联通和中国电信所主推的毕竟是国际标准,所以在速度上一直占有优势。根据3G刚刚普及时的权威媒体评测来看,中国移动的3G下载速度只有67.39KB/s,中国电信的3G下载速度则提高到160.27KB/s,中国联通的3G下载速度则更是高达541.01KB/s。虽然TD-SCDMA在速度上的劣势在后期有所改善,但却仍然落后于另外两种标准。因此,中国移动在3G时代,可谓是相当吃亏。
自从2009年3G网络建设开始,中国移动、中国联通、中国电信三家运营商便开始重新角逐移动通信网络的霸主地位。在3G市场,联通、电信凭借数据业务的技术优势、低价竞争王牌遥遥于中国移动,而中国移动则受到用户规模和基站数量的双重影响而彻底落败。数据显示,截至2012年12月底,中国电信的3G用户累计达6905万户,3G渗透率达42.94%;中国联通的3G用户累计达7646万户,3G渗透率为31.95%;中国移动的3G用户累计达8793万户,3G渗透率仅为12.38%。也就是说,中国移动的手机用户仅有一成在使用3G网络,而联通和电信的用户却有接近三成和四成使用3G网络。因此,中国移动才会抢跑4G时代,以此来提高自己的市场份额。
手握好牌 联通电信不着急
与中国移动相比,中国联通和中国电信则一直受益于相对优质的3G牌照,因此对4G发牌兴趣不是很大。在2012年8月的中国联通半年业绩发布会上,中国联通董事长常小兵表示“目前谈发展4G技术言之尚早,联通会继续留意发展步伐”,中国电信董事长王晓初也曾表示“目前关于4G并无具体计划”。如此看来,手握好牌的中国联通和中国电信其实并不着急。