相信大家即使没有使用过IPS技术的产品,也一定对它有所耳闻。在流行的平板电视、液晶显示器或者笔记本电脑,甚至移动设备上,IPS技术都得到了广泛的应用和市场的认可。今天我们就和大家一起聊聊IPS技术的发展历程,以及IPS技术对用户的使用能够带来哪些益处。
首先我们了解一下什么是IPS技术,IPS技术开端于日系品牌日立,发展于全球面板巨头LG,并在LG不断的努力完善下成为目前市场中的广视角液晶面板技术之一。IPS的字面全称为In-Plane Switching(意为:平面转换),液晶分子采用水平排列方式,并且两极处于同一平面,这两点是IPS技术区别于其他面板技术的重要特征,也保证了IPS面板遇阻后画面稳定性更高。
IPS面板液晶分子工作方式
由于与众不同的内部结构,也造就了IPS面板极具辨识性的产品特点:
1,屏幕硬度高:特殊排布方式让IPS硬屏的液晶分子在受到挤压后能更快的恢复,有效减少触摸等情况下对画面播放的影响
2,响应时间快:相比较其他广视角技术,IPS硬屏的响应时间更快,这在播放动态画面的时候,可以有效降低“残影”现象
3,透光率高,节能环保:作为目前世界上好的面板技术,IPS硬屏比普通广视角屏幕开口率高25%,对背光源利用率更高,更节能
4,可视角度大:IPS硬屏的可视角度可以达到178度,而且在上下左右各个角度这个数值都能得到保证
5,高对比度,色彩还原准确:IPS硬屏是目前行业中色彩还原准确的面板技术,在很多专业领域享有盛誉
结合这五个方面的优势,尤其是更容易被用户捕捉到的“屏幕硬度高”,LG为出品的IPS面板产品更名为IPS硬屏,并且一炮而红,现在IPS硬屏已经成了家喻户晓的优秀面板技术代名词,而IPS硬屏对于用户的贡献,的确值得大家如此的认可。
IPS已经成为液晶行业的明星品牌
目前中国用户对于液晶屏幕的依赖度越来越高,小到手机、平板,大到显示器、电视,我们除了睡觉几乎无时无刻不在与屏幕进行沟通,用户的依赖性主要表现在游戏娱乐、影视欣赏和办公上网等几个方面。
在游戏娱乐中,响应时间慢是那些仍在诟病液晶显示器的人们的主要论据,而IPS硬屏技术已经很好的解决了这个问题,在目前市场中可见的IPS面板产品中,普遍的响应时间指标已经降至6ms左右,如果你不是一个具有专业水准,并且对动态画面有着变态敏感度和苛求的玩家,那么你几乎不可能发现拖影的存在。
在影视欣赏中,色彩还原的准确性和对比度是考校面板品质的重要标准,谁也不想在《史莱克》播放到一半的时候才发现自己看得原来不是《蓝精灵》,这么说有点夸张,但好的色彩和体现更多画面细节一定是每个影视发烧友所追求的。
在办公上网中,用户经常会遇到彩色的表格和图表,并且相当一部分内容需要和其他人分享、探讨。这个时候没有什么比更宽的可视角度重要了,有了IPS硬屏的显示器,就算整组的人排在你身后,也不会出现视觉的死角。
LG出品的IPS硬屏液晶面板还有很多特点,更重要的是他们没有在巨大的成功面前停住脚步,IPS硬屏面板的各项指标还在沿着“所见即所得”的标准提高着。IPS硬屏在目前的市场中,色彩准确度,产品品质,甚至性价比表现都是好的广视角液晶面板技术之一。如果你准备购买一款配备屏幕的产品,无论它是手机、平板、显示器还是电视,那么IPS硬屏技术都值得成为一个很棒的选择。