详情页
首页>资料大全>企业资讯
Cavium新款多核处理器采用超高性能+MIPS64TM架构
华强电子网    发表于   2012-02-16

 

为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 今天宣布,其 MIPS64TM 架构已获得 Cavium 用来开发新款28 纳米 OCTEON® III MIPS64 系列多核心处理器。Cavium 是网络智能处理、通信和数字家庭应用的半导体供应商。OCTEON III 处理器专为企业、数据中心、存取和服务供应商市场而设计,这些市场对于数据、语音和视频融合的支持要求正日益提升。为满足该需求,Cavium 推出的 OCTEON III 系列产品整合了 1 到 48 个主频为 2.5GHz 的 MIPS64 内核,每颗芯片可提供高达 120GHz 的 64 位计算能力。

 

Cavium 的上一代 OCTEON II  处理器系列日前刚刚获得 The Linley Group 颁发的 2011年“嵌入式处理器”大奖。OCTEON III 处理器系列以此获奖的产品为基础,纳入更多的内核与特性,以满足云计算、高端核心和边缘路由器、城域以太网、企业交换机、3G/4G/LTE 基站、企业安全网关与设备、存储网络和移动核心骨干网设备等市场。

 

Cavium 首席运营官 Rajiv Khemani 表示:“通过运用业界标准的 MIPS64 架构和其过去 20多年构建的广泛生态系统,我们能以标准 ISA 提供具备前所未有计算能力的突破性处理器。我们在 2011 年曾以 OCTEON II 系列获得全球的 CoreMark 标准处理器基准测试分数。现在,我们推出 OCTEON III 处理器以继续提供先进的性能。由于我们的处理器可为 Tb(terabit)计算的新时代带来独一无二的价值,因此已为多家一线厂商广泛采用。”

 

MIPS 科技总裁兼首席执行官 Sandeep Vij 表示:“Cavium 不断地在先进多核心处理器技术领域保持,以协助厂商应对日益庞大的数据处理量挑战。我们非常高兴Cavium 能持续运用 64 位 MIPS 架构开发创新技术,MIPS 架构自 1991 年以来便是各种网络设备、服务器和其他设备的基础。随着有线和移动网络的流媒体、云计算和储存网络数据流量快速增加,更多厂商将利用 MIPS 架构以提供下一代产品所需的高性能和效率。”

 

通过 Cavium 的创新芯片互连结构,多颗OCTEON III 处理器芯片能组为一个高性能逻辑处理器。所有的 OCTEON III 处理器全部采用新的专用硬件引擎,可加速搜索、协议分析和流量管理,以及增强的加密、压缩和深度封包检查。

 

MIPS64 架构为 64 位 MIPS嵌入式处理器设定了新的性能标准。强大的特性、标准化的指令、指令集架构的前向兼容以及从MIPS32 架构的升级路径,使得MIPS64 架构成为未来高性能MIPS 处理器的重要基础。MIPS64 架构拥有广泛和成熟的基础架构与生态系统,包括操作系统、中间软件、开发工具等,可为 MIPS64 用户带来明确的 64 位应用效

 

标签: Cavium Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续