微软的Xbox One主机刚刚发布,还没几个人见到真机呢,拆解都来了。Wired网站在一个静音室内对Xbox One及Kinect做了拆解及测试,一起来看看这台新主机到底有什么神秘所在吧。
配置方面,Xbox One搭载了8核处理器,不出意外的话应该跟索尼PS4一样采用了来自AMD的APU,配备了8GB内存以及500GB硬盘,内置吸入式蓝光光驱,支持USB 3.0、Wi-Fi以及HDMI的功能。
图1 Xbox One 内部结构分布模型
图2 四四方方的机身堪称是砖头
微软的Xbox One主机刚刚发布,还没几个人见到真机呢,拆解都来了。Wired网站在一个静音室内对Xbox One及Kinect做了拆解及测试,一起来看看这台新主机到底有什么神秘所在吧。
配置方面,Xbox One搭载了8核处理器,不出意外的话应该跟索尼PS4一样采用了来自AMD的APU,配备了8GB内存以及500GB硬盘,内置吸入式蓝光光驱,支持USB 3.0、Wi-Fi以及HDMI的功能。
图1 Xbox One 内部结构分布模型
图2 四四方方的机身堪称是砖头
相关阅读
· 台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05
· 究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05
· MAX232cse芯片介绍 2019-10-22
· 高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17
· 国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15
· 贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13
· 云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23
· 耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18
· 表面电阻率基础知识 2019-04-11
· 取样电阻有什么用 2019-04-11
· 什么是标准电阻 2019-04-10
· 铠装热电阻知识解析 2019-04-10
· 铜线电阻率信息大全 2019-04-09
· 方块电阻知识解析 2019-04-08
· 金属电阻率知识解析 2019-04-08
· 绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04
· 色环电阻识别及精度 2019-04-04