详情页
首页>资料大全>企业资讯
ZigBee借物联网异军突起
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-09
  • OFweek 电子工程 网,2012年,我国 物联网 产业规模达到3650亿元,比上年增长38.6%; 传感器 24亿只,市场规模超过900亿元,2012年M2M终端数已超过2100万,年均增长超过80%。物联网正步入发展的快车道。

    随着物联网蓬勃发展, RFID 、 NFC 等正广泛应用在物联网的各种场景中。而随着智能传感器不断丰富,需要 ZigBee 这种能够提供更低功耗、网络管理简单、更加稳定的技术来进行高效、低成本的传输控制。但目前,ZigBee技术在终端种类以及整个相关的产业链方面与RFID、NFC相比仍然有着差距。

    ZigBee的春天来了?

    ZigBee作为可提供低数据速率、低功耗、自组织网络的短距离无线网络通信技术,ZigBee正符合物联网传感器控制低速率、低功耗的需求。而其被推出的一个原因就是希望通过自身低成本、低功耗的优势确立其在低速率低功耗网络控制方面的地位。但其商业化之路远没有蓝牙、WiFi等平坦。在欧美等地区,ZigBee也刚刚被大规模应用不久,而在国内,其应用情况更是不尽人意。

    究其原因,前期ZigBee技术在标准上存在缺陷,难以操控等问题将其阻挡在了人们的视线之外。据德州仪器半导体技术(上海)有限公司半导体事业部业务拓展经理周翔介绍,早期的ZigBee版本易操作性极低,普通人很难掌握,这阻止了ZigBee被大众并进行大规模应用。在早期版本中,每个ZigBee节点均需用户去定义,节点增加后很难去管理,同时,ZigBee只能进行简单的控制工作,这阻碍了人们采用ZigBee技术。

    而随着新的ZigBee版本推出,这些缺陷得到了解决,用户更容易管理ZigBee节点。但其在应用方面仍存在问题。由于ZigBee芯片集成在传感器上,而传感器功耗远大于ZigBee功耗,ZigBee低功耗的优势并不能发挥出来。

    北京邮电大学信息与通信工程学院教授蒋挺就向记者表示,虽然ZigBee具有低功耗的特点大致在20mA左右,但传感器功耗大多在几百mA左右,许多情况下仅靠电池难以实现长时间供电,需铺设电线进行供电。这造成了ZigBee的低功耗通过电池供电无需铺设电线的优势无法被发挥出来。

    同时,ZigBee在网络安全方面也需要完善。蒋挺表示,如不对ZigBee进行加密,别人将十分容易对采用ZigBee的设备进行控制,影响整个传感器网络的安全。而进行加密将造成传输数据的增加影响ZigBee传输效率。此外,随着WLAN热点不断增多,对于同样采用2.4GHz频段的ZigBee来说干扰正越来越严重,已经影响到有些ZigBee网络的稳定与安全。

  • 标签: ZigBee 物联网 传感器 RFID NFC 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购