四面楚歌的计算机制造商正在开发新设备,以期能与手机和平板电脑一决高下。如果用达尔文的《进化论》来比喻 PC 发生的变化,那就是,恐龙正在向小鸟进化。
对于PC制造商而言,查尔斯·达尔文的《进化论》比以往任何时候都要正确:要么适应快速进化的环境,要么灭绝。
弗雷斯特研究公司(Forrester Research)副总裁J.P.葛文德解释道:“PC行业眼下的状况像极了《侏罗纪公园》里面的场景。一个小孩子问教授:‘恐龙到底去哪儿了?’教授回答说:‘我们每天都能看到它们:它们变成了鸟儿。’”
Indeed, it`s no secret the PC industry is fast
实际上,PC行业正在快速进化,这已经不是什么秘密,而且这种变化并非完全出于无奈。据全球市场调查集团互联网数据中心(IDC)统计,上个季度,全球PC出货量减少了14%,连续四个季度出现年同比下降。而且,预计PC出货量将继续下降,至2013年底将下降8%。
而造成这种状况的原因主要是平板电脑等移动设备的日益普及。据IDC预测,到2015年,全球平板电脑出货量将超过PC,达到3.324亿台,而PC出货量将仅有3.227亿台。对于普通计算机用户,甚至一些企业用户,使用平板电脑的优势非常明显:既然可以携带一款更轻薄、更便宜,而且功能基本相同的设备,为什么还要费劲携带一台笔记本电脑呢?
传统PC也到了一个拐点,从百思买(Best Buy)花400美元购买的戴尔(Dell)笔记本电脑可以很好地处理大多数日常任务,而且可以连续使用许多年。以前的情况并非如此,葛文德回忆说:“以前, Windows操作系统每进行一次升级,都需要更强悍的芯片和更强大的计算机,必须有更大的内存和更高的马力,才能运行新的操作系统。”
但从微软的Window 7开始,操作系统在同时代的PC上运行所需要的资源大幅减少。Window 7砍掉了令Windows Vista系统臃肿不堪的许多功能。它意味着,更多用户、消费者和企业可以在现有的设备上升级操作系统,不再需要更新计算机硬件或者买新机器。
虽然PC的前景看起来异常严峻,但PC不会消失。目前仍有许多任务是平板电脑和智能手机无法完成的,或者至少可以说,完成不好。许多公司,比如联想(Lenovo),证明这个有数十年历史的行业依然充满活力。《财富》杂志(Fortune)近的一篇文章披露,自从2005年收购IBM的PC部门以来,联想在PC研发和工厂中的投资使这家中国科技巨头的规模扩大了三倍,销售额超过330亿美元。它不走寻常路的设计包括广受赞誉的IdeaPad Yoga笔记本电脑,可从笔记本电脑变成一台Window 8平板电脑。