详情页
首页>资料大全>企业资讯
台湾面板企业下半年将主推广色域面板
泡泡网    发表于   2013-06-09

 据台湾媒体报道,台湾两大液晶面板厂正在积极准备推出全新的广色域面板,用于对抗韩国三星、LGD的AMOLED方面的优势。有传闻报传友达已经拿下了索尼、Vizio订单、而群创也在积极联络中国本土彩电品牌。

从去年开始,台湾液晶面板厂商逐步引入39吋、48吋等新尺寸面板,并且紧跟潮流推出了多款4K超高分辨率面板。而相比之下,韩国的三星、LGD将新技术押宝在AMOLED上,不过因为技术的问题,至今仍未在量产,因此台湾面板业者近年也成功的从韩国面板企业手中抢回了不少市场占有率。

而台系面板厂下半年还将推出广色域面板,将现行的NTSC色域范围常规的从72%提升至90%~100%,进一步缩小与AMOLED面板的差异(约100%~120%)。

而这种面板在价格上也将更加实惠,据业内调研机构WitsView分析,台系面板厂商的广色域面板搭配4K2K超高分辨率,加上超窄边框设计,在终电视整机外观、规格上可以达到和OLED抗衡的水准,但是价格、寿命会更有竞争力。

据悉,友达将推出的广色域面板NTSC色域值将达到100%左右,传言目前已经获得索尼订单,目前正在和瑞轩转投资品牌Vizio、以及北美BestBuy自有品牌洽谈合作,规划在下半年量产。而群创推出的广色域面板计划在39寸以上的尺寸当中全面导入,目前已经向大陆、日本客户推广当中,快在今年大陆十一长假档期就可以量产,明年会全面放量,广色域液晶电视尺寸更计划从39寸起跳遍及各尺寸。

标签: 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购