详情页
首页>资料大全>企业资讯
全球PC行业日薄西山:传统厂商纷纷转型求生
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-13
  • 导语:《连线》杂志网络版近日撰文指出,全球 PC 行业走向没落,已是不争的事实。不过, 惠普 、 戴尔 等传统PC厂商并未因此走向沉沦,而是积极向云计算软件和服务领域转型,以抓住新的计算潮流,摆脱严重依赖PC行业所带来的后遗症。与此同时,计算也将无处不在,融入我们生活的方方面面。

    以下为文章全文:

    销量大幅滑坡

    OFweek 电子工程 网,美国市场研究公司IDC发布的数据显示,今年季度,全球PC销量大幅下滑14%,是该公司自1994年开始追踪PC销量以来的滑坡。更为糟糕的是,PC市场的这种萎靡趋势还会延续下去。根据IDC的预测,2013年全球PC销量将下滑8%,降幅还高于2012年的4%。如果预测准确,这将是PC销量连续第二年下滑。

    所以,PC的命运早已注定,至于传统PC厂商的出路,目前还不明朗。按出货量计算,肩负着取代笔记本电脑使命的平板电脑,将在今年完成这一重任,这也是自苹果公司推出平板产品以来,这种设备首次在与笔记本电脑的交锋中胜出。

    IDC预计,2013年平板电脑出货量将突破2.29亿台,而“便携式PC”今年的出货量为2.01亿台。到2015年,平板电脑的出货量将超过突破3.3亿台,增长速度将超过整个PC市场(便携式PC+桌面PC)的平均增速。IDC项目经理赖安·雷斯(Ryan Reith)表示:“PC销量下滑初只是全球经济低迷的一种反映,但很快转变为全球计算设备领域的深刻变革,移动成为这场变革的主要受益者。”

    抓住潮流

    如果你是惠普、戴尔或是 英特尔 等核心业务与PC市场息息相关的前科技巨头,一定会对这种新趋势感到害怕,对吧?答案是否定的。PC的陨落与微机兴起后大型机的夕阳西下,以及PC崛起时微机走向没落,是没有任何区别的。

    Burroughs、Univac、DEC等一些公司虽然由于未能抓住计算设备的转型潮流,在大浪淘沙中走向没落,但在PC将死的消息被宣布的那一天,惠普的股价却上涨了2%,英特尔股价上涨1%,而戴尔股价也基本持平。

  • 标签: PC 戴尔 英特尔 惠普 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索