工艺节点上的进步,一直是FPGA厂商之间竞争的焦点,因为工艺上的优势意味着更高的性能、更低的功耗、更有竞争力的性价比。今天,Altera公司将这一竞争的战线推进到了14nm——采用Intel 14nm Tri-Gate工艺和增强体系结构的10代FPGA和SOC产品Stratix 10正式推出,其内核性能提升至当前高端FPGA的两倍,并可节省70%功耗。同时发布的还有采用TSMC 20nm工艺的Arria 10 FPGA和SoC,其在性能上超越了当前的高端FPGA,同时功耗比当前的中端器件低40%,Altera希望籍此器件重新定义中端器件的市场。
Altera产品营销资深总监Patrick Dorsey介绍说,Altera公司之前的FPGA器件编号,一直采用一位数的罗马数字,本次器件编号定义为“10”,变成了两位数,他们希望借此向市场传达出这样的信息——该器件确实具有革命性的创新。“我们的10代产品将促进可编程逻辑在新市场中的应用,进一步加速FPGA向传统ASSP和ASIC应用领域的拓展。10代器件进行了优化,支持客户开发可高度定制的解决方案,极大的提高了系统性能和系统集成度,同时降低了运营成本。” Patrick Dorsey说。
性能上的突破
Stratix 10 FPGA和SoC可以在单芯片上集成超过400万逻辑单元,支持先进的高性能应用,包括网络、通信、广播以及计算机和存储市场等应用领域,同时降低了系统功耗。其采用Intel 14 nm Tri-Gate工艺和增强高性能体系结构,工作频率超过了1 吉赫兹,两倍于当前高端28-nm FPGA的内核性能。对于功耗预算非常严格的高性能系统,Stratix 10器件能在与前一代产品相当的性能水平上,帮助客户将功耗降低70%。该期间住要你管的性能包括:
• 单个芯片上集成超过四百万个逻辑单元
• 56-Gbps收发器
• 10-TeraFLOP单精度数字信号处理
• 第三代超高性能处理器系统
• 多芯片3D解决方案,可集成SRAM、DRAM和ASIC。
图1,Stratix10基于14nm先进工艺,主频提升到1GHz以上
Arria 10 FPGA以低的中端器件功耗提供当前高端FPGA的性能和功能。利用针对TSMC 20 nm工艺进行了优化的增强体系结构,Arria 10 FPGA和SoC比前一代器件功耗降低了40%,而其特性和功能比目前的高端FPGA更丰富,性能提高了15%。其包括115万逻辑单元(LE)、集成硬核IP和具有1.5 GHz双核ARM Cortex-A9处理器。此外,Arria 10 FPGA和SoC含有28-Gbps收发器,带宽比当前一代产品高4倍,系统性能提高3倍,包括支持2666 Mbps DDR4以及15-GbpsHybrid Memory Cube。
图2,Altera的Arria 10提供了更有竞争力的性价比
支持应用扩展
Patrick Dorsey对10代FPGA市场前景十分乐观,他透露,与前一代的Arria FPGA产品相比, Arria 10客户承诺的设计金额要高5倍,目前在全球Arria 10拥有一千多名试客户,200多名来自亚洲包括中国。同时明显可以看到,出色的性能使得10代FPGA应用市场能够得到有效地扩展。
Patrick Dorsey举例,一个用户将Arria 10用于100G的固网通信——这是他们次使用FPGA进行设计——这个用户之所以决定采用Arria 10而放弃了ASIC,就是因为它既有出色的性能,还能够帮助他们获得更低的运营成本。而在另一个案例中,一个客户基于Arria 10开发一个企业级的数据中心,这个客户使用FPGA去做快速的搜索算法的处理,来快速访问数据,在这个案例中, Arria 10 的低功耗性能成为客户选择的关键。
优化开发流程
除了在硬件方面的优化,Altera公司和特别强调了10代器件由Altera的Quartus II开发软件和高级设计流程工具提供支持,这包括OpenCL软件开发套件(SDK)、SoC嵌入式设计套装(EDS)和DSP Builder。利用这一前沿的开发工具套装,设计团队提高了效能,同时也方便了设计团队在其下一代系统中采用10代FPGA和SoC。与前一代产品相比,采用Quartus II软件,10代FPGA和SoC的编译时间缩短8倍,仍然保持了业界快的编译时间。编译时间的有效缩短,是因为采用了现代多核计算技术的前沿软件算法。
同时,Patrick Dorsey还特别提到了Altera新近收购的ENPIRION公司,“收购这家公司,我们可以帮助整个系统设计客户解决了一个非常困难的问题——如何针对FPGA和SoC进行电源供电的系统设计。” Patrick Dorsey说,“事实上,这一项电源技术完全支持第10代产品,我们的客户已经有相关的做FPGA和SoC的参考设计了。”很显然,帮助用户构建一个完整高效的设计生态系统,也是目前Altera 10代FPGA战略中重要的一个部分。
10代FPGA的供货
Arria 10器件批样片将于2014年年初发售。Altera将于2013年提供14 nm Stratix 10 FPGA测试芯片,2014年为Stratix 10 FPGA提供Quartus II软件支持。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04