详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013年4月全球半导体销售转同比下滑,日本连续两月排末位
技术在线    发表于   2013-06-13
美国半导体工业协会(SIA)发布的资料显示,2013年4月 全球半导体销售 额为236.2亿美元(3个月移动平均值,下同)。尽管比3月份增加0.6%,已连续两个月实现增长,但比上年同月下滑1.8%。这是时隔半年再次出现同比下滑。


全球及不同地区的半导体销售额单月(3个月移动平均值)走势(数据提供:SIA及WSTS,制图:Tech-On!)。 (点击放大)

半导体全球销售额单月(3个月移动平均值)走势及同比走势。图片由SIA和WSTS提供。 (点击放大)
SIA此次发布的资料介绍了WSTS(World Semiconductor Trade Statistics:世界半导体交易统计组织)刚刚发布的2013年春季半导体市场预测(参阅本站报道2)。该组织预测称,2013年全球半导体市场规模将比上年增长2.1%。尽管从4月份的数字来看,似乎并未像预测的那样实现增长,但SIA称“市场总体稳定,下半年有望增长”。

虽然具体数字未予公开,但SIA称,2013年初到4月底的销售额合计增幅高于上年同期。不过,发布资料并未提到的一点是,2012年全球半导体市场规模比上年下滑了2.7%。如果销售额增幅与2012年相同,估计很难达到市场规模增长2.1%的目标。

从不同地区的销售额来看,亚太市场仍占很大比例。该市场的比例首次达到58.0%。WSTS及SIA希望能尽快发布亚太市场的详细数据。另外,上月(3月份)日本市场时隔11年滑至未位,本月(4月份)的排名仍未有何改变。而且日本市场与欧洲市场之间的差距进一步增大。上次为4000万美元,此次扩大至1.1亿美元。(记者:小岛 郁太郎,Tech-On!)











标签: 全球半导体销售 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续