详情页
首页>资料大全>企业资讯
杠上ARM 英特尔22nm Atom上市
ctimes    发表于   2013-06-13

英特尔发表的低电力版CPU核心Silvermont架构的内部构造,显然是有备而来,针对ARM核心的对抗意识相当明显。

附图 : 22nm奈米、3D电晶体FinFET的Silvermont来了(图:Intel)

强调适合智慧手机或低电力需求的伺服器、车载多媒体设备等多种设备,在技术上和构造上都达到预想中的进化的Silvermont微架构,英特尔提出数据佐证,在智慧手机上使用Silvermont的双核心版、跟使用ARM的四核心版本,以消耗同样电力而言,Silvermont版比ARM版平均可提高1.6倍的速度,而如果是以执行相同性能,Silvermont版本所消耗的电力平均低2.4倍。

Silvermont是新一代Atom晶片微架构,在SoC效能上能同时达到技术和构造双方面改造的原因,主要是来自英特尔专为系统单晶片(SoC)而设计的22nm奈米制程、以及3D电晶体FinFET (Fin Field–Effect Transistor)。Atom家族有针对智慧手机用的Merrifield、平板用的Bay Trail、低耗电伺服器用的Avoton等SoC,由于强调比台积电目前生产中的ARM核心处理器技术更为,英特尔的目标就是能比ARM早一步获得市场青睐,并夺取ARM霸占已久的行动装置市场。

不仅如此,英特尔的下一步也在计划中了。明年,也就是2014,Silvermont之后英特尔将投入14nm世代微架构Airmont的设计生产。英特尔开发14nm技术,已宣布与Altera签订14nm晶圆代工协议,显示英特尔的晶圆代工事业随着3D电晶体架构的成熟,也愈来愈积极发展。英特尔未来能否夺取ARM在行动装置市场的市占率,以及22nm或14nm制程技术能继续带来多大效益,令人关注。

标签: 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续