详情页
首页>资料大全>企业资讯
新款MacBook Air SSD速度爆表 采用PCIe接口
MacX    发表于   2013-06-13

法国网站MacBidouille对新款MacBook Air进行了测试,结果发现这款机器使用的固态硬盘速度实在太快,快到都爆表了。一开始,他们认为是软件Bug导致的,结果多次测试后发现他们发现新款 MacBook Air的固态硬盘读写速度已经超过了SATA 3接口标准。

据 AnandTech网站报道,苹果在MacBook Air中通过PCIe接口连接固态硬盘,这种接口同样被用在全新Mac Pro中。苹果在即将发布的Mac Pro和新款MacBook Air中使用了PCIe接口,PCIe支持1GB/s。由于使用了PCIe接口,所以MacBook Air没有受到SATA接口的限制,SATA 3接口支持600MB/s。此外,新款MacBook Air也是首款采用PCIe接口作为储存空间的消费级设备。

PCI Express,简称PCI-E,是电脑总线PCI的一种,它沿用了现有的PCI编程概念及通信标准,但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要 支持者。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统,只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。PCIe拥 有更快的速率,以取代几乎全部现有的内部总线(包括AGP和PCI)。英特尔希望将来能用一个PCIe控制器和所有外部设备交流,取代现有的南桥/北桥方案。

标签: 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续