详情页
首页>资料大全>企业资讯
富士/松下联手打造有机CMOS传感器
中国电子网    发表于   2013-06-17

有机材质在显示领域已经应用了多年(比如AMOLED),相比传统的非有机材质,它的色彩表现更加鲜艳,并且具有广视角、高对比度等优势。本周富士、松下联合宣布了他们共同打造的有机CMOS传感器,将有机材料首次应用到CMOS传感器上。

传统影像传感器一般由硅光电二极管、金属连接层、分色滤镜以及微透镜等结构组成,而富士、松下联合研发的这种有机CMOS传感器使用高吸收率的有机材料代替传统的硅光电二极管,感光层厚度减小至0.5微米。

据了解,这种新型有机CMOS传感器在性能和有诸多提升和改进,比如动态范围大大提升、感光相比传统传感器提升1.2倍、入射光角度扩大到60度、适用于多种设备等等。

相比传统影像传感器,有机CMOS传感器的动态范围达到了业内的88dB。更高的动态范围可避免高光溢出、降低噪点,保证图像暗部的色彩和细节表现。

此外,有机CMOS传感器可以吸收所有传入传感器的光线,相比传统统影像传感器感光性有了1.2倍的提升。

传统硅光电二极管小厚度也有3微米,限制了入射光的角度(一般只有30-40度),而有机感光层厚度仅为0.5微米,可以将入射光角度扩到到60度,从而更加高效的利用入射光,获得更准确的色彩还原。

适用性方面,富士表示,他们已经开发出一种无机膜来避免有机层和氧气接触,而且有机CMOS已经通过了多项环境压力测试,未来将会应用到相机、手机等多种设备中。

据悉,这种有机CMOS有望在2014年底投入使用,而相关产品可能会在2015年初上市。

有机CMOS传感器与传统传感器动态范围对比

有机CMOS传感器与传统传感器感光面积对比

有机CMOS传感器与传统传感器结构对比

标签: 二极管 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续