详情页
首页>资料大全>企业资讯
民用安防再掀浪潮 网络监控如何进家庭
互联网    发表于   2013-06-17

    随着生活水平的不断提高,可供用户选择的家庭安防设备越来越多。家庭网络视频监控凭借着IP网络与监控系统所提供的远程实时视频处理能力倍受欢迎。IP网络已经是大多数家庭不可或缺的资源之一,这更为网络视频监控设备的使用提供了条件。家庭网络监控的出现以每年40%的增长速度迅速成为市场增长快的一个产品,其市场需求不断扩大。业内人士还认为:网络监控将取代模拟监控占据了市场主导地位。那么网络监控为何能够迅速占领家庭安防市场呢?

  一、网络监控在家庭安防应用有优势

  目前,家庭监控系统在欧美等发达地区比较受欢迎,个人视频监控与公共视频监控、行业视频监控在监控领域形成了三足鼎立的局面。众所周知,家庭安防有着双重含义:生命安全及财产防盗,因此家庭安防在人们生活中起到着重要的作用。近几年家用网络监控在安防市场里占据着越来越多的份额,这完全基于网络监控有着不可替代的优势。

  优势一:远程监控

  随着3G手机的进一步普及,手机成为一个好的无线终端业务平台,人们可以通过手机实现无线网络监控。人们可以通过笔记本借助有线或无线方式接入网络,支持有线、无线模式的家庭型网络摄像机将承担起家庭看护、店铺巡视等职能,使得监控技术进一步走进家庭用户。这样的设计非常适合家里有老人及小孩的用户,白天,用户可以通过网络监控随时看到老人是否安全;夜晚,孩子睡在儿童房内,用户可以通过网络视频监控就能看到孩子是否需要照顾。

  优势二:监控报警

  家庭实时图像监控与防盗报警系统是家庭的安防系统中重要的一部分。家庭实时图像监控与防盗系统要求在设防时,只要有人非法进入,立即报警并把实时报警图像发送并存储在系统中,用户接到报警信息后可以立即通过互联网或采用手机监视家庭的实时图像,平时还可以在没有报警信息或在撤防的条件下,主人通过网络随时监视自己家庭的实时状态,实在是方便至极。

  优势三:布线简单组网灵活

  网络监控的问世让很多不懂得怎样布线的用户,能够轻松的使用网络监控系统,IP网络即插即用,无须挖沟埋管,是已经装修完家庭的福音;采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强的优点。这对于家庭使用来说更加方便快捷,减少了电线对于家庭装修的美观性,同时更加具备隐蔽性,这对于防偷盗、防保姆等等来说是非常好的选择。

    二、家庭监控系统的发展趋势

  家庭监控的市场极为广阔,这不仅对网络环境是一个极大的考验,对高清监控摄像头走进千家万户也是一种考验。那么未来家庭监控系统将要怎样发展呢?未来的智能化监控体系,结合了3G、安防、智能等应用,还可灵活组合电信运营商已有的增值业务系统,将电视娱乐、视频监控、视频会议、手机视频、可视通信等多种业务整合在一个平台上提供给用户,发挥整合优势,来满足用户的个性化需求。同时,高端家庭监控系统还会更加智能化,如视频监测方面能提供高级视频智能分析功能,包括智能分析区域和边界、人像识别、人物追踪、人数统计等;还将结合医疗、家政、呼叫等功能,增加联动报警及安全服务方面的应用。这对于各类安防厂商,以及运营商都是一个很好的发展项目。

  家庭监控的网络化、智能化已经是安防行业自我追求的另一高度。但是家庭监控的智能化是依托于网络技术与高清技术的发展。在高清监控发展的蒸蒸日上发展的今天,想要家庭监控继续向前发展,改善网络传输环境依然很艰巨。眼下3G网络较为普及,但是想要传输高清视频监控还是会出现各种各样的问题,例如图像与声音不同步、监控录像丢帧的现象、视频监控不流畅等等,但是用3G网络传输标清是完全可行的。高清视频往往是用户选用网络监控的重要原因之一,这对于网络监控的发展是一个非常重要的因素之一。随着时代的不断进步4G网络已经开始使用,虽然理论上4G是3G传输速度的10倍,在监控录像传输上有很大的改善,但是对于传输高清视频还是有一定的难度。

  三、家庭监控的安全性有待提高

  毕竟对于追求简单实用的民用类设备来说,便捷性在很大的程度上将关系到用户对于产品的认可。在便利性不断进展的同时,对于网络信息的安全保护却在很多时候依然露出了滞后的态势。比如说,对于视频信息的传输安全缺乏有针对性的保护,而对于设备在网络环境下的控制很多时候我们也同样缺乏稳妥的保护方式。

  我们使用网络监控真的安全吗?网络监控的引入则让我们这种用于家庭监控设备的功能在不断实现着升华,网络视频监控虽然可以实时的监视家里的变化,那么又有没有人在背后窥探着你呢?在网络技术日益强大的今天,黑客可以锁定侵入目标的时候,我们所设的密码保护与密码验证又是何等的脆弱。即便是我们采用各种保护手段,在黑客的面前都会变得毫无反击之力。这就要求各大安防厂商提供产品技术的安全保护措施,给予使用自己产品的用户更大的保护力度。因此,在我们享受着家庭监控给我们带来方便生活的同时,还是要更加的注意保护个人隐私。

标签: 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续