详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国大陆面板产能暴走 挤压台湾韩国
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-17
  • OFweek 电子工程 网,在政府政策力挺下,近期中国大陆 面板 厂崛起,从产能扩展、出货增加以及技术提升等3大部分可充分展现抢攻市场的决心,市场研究机构NPDDisplaySearch指出,陆厂积极扩大出货,明年将较今年有双位数的大幅成长,到2015年预计将有8座八代面板厂建设完成并量产,而去年第四季陆厂面板产能占全球为12%,但到了2015年第四季将达23%,虽然尚未超越台韩,但已对全球的面板产业产生巨大影响。

    根据NPDDisplaySearch报告指出,日韩台面板供应商虽在出货计划上采取保守,但中国面板厂商仍积极扩大电视面板出货,包括京东方今年出货增达54%,中电熊猫为21%、华兴光电今年出货量更将拉高至2000万片,年成长达86%,陆厂明年出货也均较今年有双位数的成长。

    而陆八代厂也将陆续开出,预期到2015年时将有8座八代厂建设完成并量产,包括京东方北京B4、合肥B5、长清B8、中电熊猫南京Gen8、华星光电深圳Fab#1、Fab#2、LGDisplay广州、SamsungDisplay苏州。

    NPDDisplaySearch分析,随着中国进口关税增加,让大陆本地的面板供应商订价能力高于台、日、韩的进口面板,有助于提高中国当地面板厂商的盈利能力,而三星和LGDisplay正在中国建设八代厂来应付进口关税可能增加的状况,而友达虽也与昆山当地政府合作兴建八代面板厂,但由于经济形势的变化,面板厂已经拖延了2年,友达将考虑到目前的盈利情况后,再考虑面板厂的建立,推测投产可能性较低。

    激励陆面板厂积极扩产除了关税动力外,还包括国内电视市场正在快速增长,今年中国电视市场将达5200万台,预期未来几年内,会有5900~6000万台市场,当地电视品牌倾向购买更多的国内面板,并往往是中国政府可能补贴的对象。同时,中央和地方政府将面板视为一项重要的技术和经济刺激的产业,政府推出补贴,也让中国大陆的面板厂有更多政府政策的支持来盖面板厂。

    NPDDisplaySearch指出,若将目前还在酝酿中的2座八代面板厂考量在内,加上计划中的8座面板厂,未来中国可能会有高达10座面板厂,去年第四季中国大陆的面板产能占全球为12%,2015年第四季将达23%,虽然尚未超越台湾与韩国,但中国崛起已对产业造成巨大影响。

  • 标签: 面板 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续