详情页
首页>资料大全>企业资讯
节能环保 华为UPS积极响应绿色IT计划
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-17
  • 据阜新新闻网报道,6月12日, 华为 在其参加的2013年日本INTEROP展会上,展示了适合ICT行业的节能环保不间断电源解决方案,进一步巩固了华为在该领域的实力。

    日本IT行业的二氧化碳排放量仅占到其排放总量的1.4%,仅占工业部门的5%。这得益于日本电子信息技术产业协会(JEITA)积极推行的“领跑者计划”。该计划致力于不断推广节能技术,改进产品的能效标准。而作为国际化企业的华为,在IT行业,也一直践行节能环保的理念,本次参展的 UPS 解决方案,便是好的诠释。

    UPS即不间断电源,能在市电中断时将后备电池中储存的能量转化成交流,同时还能滤除市电中的尖峰噪声、电压跌落、瞬时过压、频率偏移等系列电能质量问题。除了会上展出的UPS2000外,华为还拥有UPS5000,UPS8000等覆盖1-800kVA容量范围的全系列UPS,能满足各种应用场景、各种负载类型的供电需求。

    在能源之星、ECA、CQC等一系列节能认证下,不间断电源UPS2000效率高达95%,完美的契合了全球的环保要求。此外,UPS2000能工作于80-280V极宽输入电压范围内,能适应全球各类电网环境并极大减少转电池放电的次数,独有的母线电容失效预警功能和6kV/5kA防雷技术,可在电容到达使用寿命之前发出预警从而提前更换,同时大幅降低雷击失效率,更好的保护关键负载。

  • 标签: 华为 UPS 绿色IT Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续