详情页
首页>资料大全>企业资讯
中小尺寸AMOLED面板日本竞争力
中华显示网    发表于   2013-06-17

 AMOLED被视为次世代显示技术的主角,除了韩国厂商三星显示器以及LG显示器正积极开发外,包括台湾、国内以及日本地区的厂商亦对此一技术投入研发,以期在未来显示器朝更轻薄、更省电以及软性可挠曲、透明显示器的发展趋势下,能够掌握成长的机会。

在众多有意发展AMOLED面板市场的厂商中,日本厂商Japan Display(JDI)是韩国以外厂商中值得关注的公司。 JDI在中小尺寸AMOLED面板必须的LTPS TFT方面,产能居全球之冠,该公司亦以4.3吋至7吋、300~500ppi的AMOLED为目标市场,未来将可以与其4.3吋至5.7吋、 350~600ppi的手机用高解析度TFT LCD,构成中小尺寸应用的完整产品组合。

由于JDI为日本官方投资70%、整并Sony、东芝以及日立的中小尺寸显示器事业而成立的公司,在技术研发上已累积多年的经验,亦不像夏普般在财务上面临危机,需要靠三星伸出援手,预期JDI将是今后在中小尺寸AMOLED市场对韩国厂商威胁性的竞争厂商。

国内有许多面板厂商有意发展AMOLED市场,预估国内各厂商在AMOLED的总产能在2015年将台湾厂商以及日本厂商,不过国内厂商因学习曲线的关系,进入大量生产的时间点仍有待观察,若以个别厂商进行比较,预估2015年友达的AMOLED面板产能将仅次于三星显示器以及LGD,位居全球第三。

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续