详情页
首页>资料大全>企业资讯
传联想或将收购夏普中国工厂
   发表于   2013-06-17

  导读:近日,联想宣布与夏普在智能电视领域进行战略合作。在联想7月上市的智能电视旗舰产品60英寸的K82中,联想提供产品设计和用户智能功能体验解决方案;夏普提供音质、画质技术,以及液晶面板等关键零部件支持,并负责整机制造。

  夏普或许会成为联想布局智能电视市场的一枚关键棋子。

  2013年是联想向PC+战略全面转型的关键一年,其中智能电视是“四屏”(电脑、平板、手机、电视)战略中薄弱的一环。过去两年,联想一直在复制2005年对IBM PC业务的收购战略,在日本、欧洲、巴西等地区通过并购获得更多的市场份额。而对于联想在去年5月才刚刚进入的智能电视领域,并购也是一个现实的选择。

  6月5日,联想宣布与夏普在智能电视领域进行战略合作。在联想7月上市的智能电视旗舰产品60英寸的K82中,联想提供产品设计和用户智能功能体验解决方案;夏普提供音质、画质技术,以及液晶面板等关键零部件支持,并负责整机制造。

  在经历了夏普与鸿海的分裂、夏普严辞否认与乐视的合作到夏普高调出席联想的发布会,似乎预示着联想与夏普更深层次的合作正在徐徐展开。

  低价换市场

  在电视领域,似乎谁也逃不过“低价”的魔咒。

  从电视领域看,联想是一个新进入者。包括TCL、海信、创维、三星、索尼在内的众多中外品牌已经拥有数十年的行业经验,产品线全、渠道把控能力强,早已瓜分了国内的彩电地盘。

  联想去年涉足智能电视市场,推出55英寸和42英寸两款K系列高端智能电视产品,售价分别高达14999元和6499元。受价格过高、产品线单一等因素影响,联想电视近一年来的销售情况不佳。

  经过一年的盘整,联想将自己调整到传统彩电业的打法——用低端价格打市场,用高端做利润。在电视领域,似乎谁也逃不过“低价”的魔咒。

  6月5日,联想发布了定位低端的A系列智能电视32英寸和42英寸的A21,在京东商城首发,价格分别为1999元及3699元,显然联想已经意识到规模的重要性。

  “1999元这款产品在Android 4 0电视阵营中,已冲破价格底线。”联想集团副总裁、中国区总裁陈旭东表示,“这是联想完善智能电视产业布局的一步。”在硬件方面,联想一改独自研发电视产品的策略,宣布与夏普合作。除了夏普向联想提供电视面板外,双方还可能在电视的研发、设计等领域展开合作。

  对于智能电视的未来,业界观点并不统一。曾有行业人士说过,传统彩电厂商玩智能就是玩个概念,过两年也许就不搞了。今年的新品印证了这一点,创维新款“天赐”系统和海信VIDDA系统都加强“看电视”的功能,不再强调游戏之类智能应用。不久前,《4K超高清电视选购标准》发布,首次从屏、芯片、系统、画质提升技术、智能云、外观等方面,对4K电视进行了全方位的严格规范,也意味着对画质要求的回归。

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续