详情页
首页>资料大全>企业资讯
断言3D打印引发制造业革命为时尚早
   发表于   2013-06-17

  导读:3D打印只是在智能制造领域打开了一扇门,使得网络化、分布式、个性化生产得以实现,摆脱了福特式大工业生产的千篇一律。但如果开启一场“新工业革命”,还要期待能源、信息和材料等几个方面新技术的大跨越与大融合。

  食品、衣服、手枪、汽车、飞机……越来越多的产品正被3D打印机“打”出来,一场制造业的风暴正在积聚。

  近,首届世界3D打印技术产业大会在北京召开,600多位来自全球各地的3D打印行业人士,在中国大饭店一起探讨3D打印可能引发的“革命”。

  不过,即便人们对“一个非常振奋人心的3D时代”投入很多期望,这个新兴技术仍然面临许多有待解决的瓶颈和难题。那些断言,3D打印会彻底颠覆制造业的激情言论,也许需要冷静一下。

  “所有重要的科技都是短期内被高估,长期看被低估。”被称为“新工业革命”预言家的美国《连线》杂志前主编克里斯·安德森的话很有哲理。这意味着,长期而言3D打印“看上去很美”,可眼下却不能“吹得太高”。

  尤其对“中国制造”而言,即便在3D打印领域起步并不晚,在某些领域技术也不落后,可从整个3D打印产业链的构建上,需要用心“补课”的环节一点都不少。

  “万能制造机”?

  3D打印机似乎无所不能的制造能力,正不断撩拨着人们的神经。

  25岁的美国得州大学学生科迪·威尔森,近开发了全球首款利用3D打印技术制造的左轮手枪,这成为3D打印技术“炫”的成果。这款打印出来的手枪名为“解放者”,包括16个利用3D打印技术制造的部件,可以使用标准的手枪弹匣、并支持不同口径的子弹。

  虽然专家们正在为“打印武器”的社会伦理问题争论不休,而普通人却只顾着为这款能够躲过机场安检搜查的塑料“一次性”手枪感到惊奇。

  英国伦敦设计师阿拉德不那么“暴力”,这位时尚爱好者曾经打印过花瓶、灯具和珠宝,近则成功地用3D打印机独有的选择性激光烧结(SLS)技术,“打”出了太阳镜,据称效果比一般太阳镜更“酷”。

  荷兰一名设计师更富有想象力,他准备把水泥、石头和沙子灌入3D打印机,将打印出来的“单片环状结构件”组合起来,盖成一栋占地1000平方米的别墅。

  美国一家名为“太空生产”的公司,在与美国宇航局合作,开展在零重力环境下的3D打印尝试。他们的目标是尝试让3D打印机在太空打印出更可口、保质期更长的太空食品以及其他太空用品,这将解决长期飞行的宇航员的后勤保障难题。

  在上海,一群“80后”开设了一家3D照相馆,可将顾客的全身外形数据扫描至电脑,再根据顾客的设想进行定制化设计,之后通过全彩3D打印机及精细的后期手工雕琢,为顾客制作出超出想象的“时光留影”。据称,为了保证效果到位,他们每天只接受10位顾客预约。

  湖南一家经营“3D激光打印机”的企业宣称,与模具制造等传统工艺相比,“3D打印机”制造同类产品可减重65%、节材90%,并能“打印”出设计者想要得到的任何外形复杂的零部件,可称为“万能制造机”。

  上个月,国内知名电商京东商城隆重推出了首款个人用3D打印机。这台奇妙的机器大小和一台烤箱差不多,可以打印不超过14立方厘米的物品,比如打印一个手机壳大约需要两小时。

  据称,这款3D打印机所配套ABS塑料售价为699元/件,如果要购买全套打印机,加上7种颜色的ABS塑料,总价19892元。京东商城表示,5月预售出了20多台。

  其实,在淘宝网上一些价格相对低廉的“组装版”3D打印机已经开始销售。一款价格为5200元的3D打印机在30天里售出90多件。据淘宝网统计,近3D打印机的搜索指数上升了88.3%,与去年同期比,上升了数十倍。

  事实上,3D打印的工业用途更有想象空间。北京航空航天大学材料专家王华明教授表示,目前飞机上的钛合金部件用3D打印机制造,将会大大节省时间和材料费用。

  许多分析师认为,即便3D打印的高端应用目前还只是“实验室里的成功”,但长期看,中国大飞机和先进战斗机制造,都离不开3D打印技术。

  中航工业沈飞公司总经理袁立近在一个高端制造业论坛上表示,航空制造业特点是“多品种、小批量”,许多零部件都需要单件定制,因此加工制造成本非常高,目前在飞机制造的流水线上“好多都是靠手工”。

  他认为,3D打印技术确实代表了制造业数字化、一体化、分布化、柔性化的大趋势,如果在制造精度、耐久性上达到标准,对航空制造业的改变将是巨大的。而眼下的问题,是“如何尽早走出实验室,形成批量制造能力”。

标签: 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续