详情页
首页>资料大全>企业资讯
节能灯真会致癌吗?
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-17
  • 节能灯 也致癌?近日,美国《科学生活》等多家国外媒体报道称,科学家经长期研究发现,节能灯可能会对人身健康构成威胁,甚至诱发癌症。2000年,节能灯以其耗电量小、寿命长等优点快速进入中国千家万户,到2009年普及率已达90%。被如此广泛使用的节能灯,难道真是潜伏在人们身边的致癌元凶?

    紫外线辐射是致癌元凶

    在达到同样照明效果的前提下,节能灯的耗电量仅是普通白炽灯的1/5,寿命却是其6倍。正是缘于这样的优势,目前全球都在大力普及节能灯。可是,关于其安全性的讨论却一直没有停止过。

    今年1月,美国《科学生活》载文指出,美国纽约州立大学研究人员通过实验发现,节能灯比白炽灯的紫外线辐射更强。研究人员首先对节能灯的紫外线排放量和磷光层进行了检测,然后比较节能灯和白炽灯对人类皮肤细胞的影响。结果发现,受到节能灯紫外线辐射的皮肤细胞遭到了严重损害,而受到白炽灯辐射的皮肤细胞却没有任何损伤。研究人员说,节能灯释放出来的紫外线辐射可能损害人体皮肤细胞,让人过早衰老,甚至可能导致致命的皮肤癌。

    不仅如此,英国《每日电讯报》报道称,德国柏林Alab实验室的科学家们近日通过研究发现,节能灯在工作时,会释放出多种致癌化学物质,其中包括酚、萘和苯乙烯等毒素。研究人员认为,如果长期使用节能灯或近距离接触,会增加患癌风险。德国工程师联合会专家表示,节能灯释放出的电子烟雾也对健康存在威胁。

    辐射量有限不必恐慌

    关于节能灯是否致癌,国内外专家众说纷纭。暨南大学物理系副教授张杰介绍说,传统的白炽灯采用钨丝发光,电流通过钨丝时产生热量,灯丝就会发亮,而节能灯的发光原理与其不同。节能灯通电后,灯管内的汞原子释放人眼看不见的紫外线,紫外线打到灯体内壁上的荧光粉涂层上,转变成可见白光。美国纽约州立大学研究人员认为,一旦荧光粉层破裂,紫外线就会趁机“逃”到灯外,威胁人们的健康,螺旋形的节能灯风险则更大。

    美国国家电气制造商协会和北美照明工程协会专家均表示,节能灯所发出的紫外线含量很低,在人们能够承受的范围内。

    “紫外线的确会对皮肤细胞造成一定程度的损伤,但前提是高强度、近距离、长时间的照射。”复旦大学光源与照明工程系副教授林燕丹告诉《生命时报》记者,一般来说,只要是合格的节能灯,都会符合我国《灯和灯系统的光生物安全性》标准,把紫外线辐射量控制在安全范围内。光波辐射在传递时会随距离的增加不断减弱,因此人体与节能灯的距离很关键。带外罩的灯具,紫外线辐射又被过滤掉一部分,因此不必过于恐慌。中国建筑科学研究院建筑物理研究所的光学权威专家林若慈也表示,节能灯释放出的紫外线强度有限,日常使用问题不大。

  • 标签: 节能灯 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续