详情页
首页>资料大全>企业资讯
铜芯上面偷工减料 导体电阻或超标20%
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-17
  • 样品抽检符合国标,进货价格却要比正常价格便宜得多,这样的电缆可别以为“买到就是赚到”。日前,张家港质监部门在辖区内查获了一批产自安徽的劣质电缆,头部质量过硬用料足,却在中间区域的 铜芯 上偷工减料动手脚,是不折不扣的“绣花枕头”。

    近张家港质监局稽查部门在对工程一线的电缆线展开质量检查时,对辖区内一家上市化工企业购进的一批安徽产电缆线进行了抽检。执法人员对从电缆头盘上抽取的1.5米样品进行检查,结果显示导体 电阻 等主要指标与国家标准基本符合,但再对照厂家提供的进货价,却明显低于常规价格。而执法人员的疑惑,也在之后的检测中被解开:通过再次对同一盘电缆的中间区域抽样检测发现,这一部分的导体电阻对照国家标准超标20%,属于劣质电缆。

    质监人员进一步调查发现,原来,这批共740米的电缆线是经过特殊加工的。由于铜价昂贵,电缆生产企业在制造生产时,每盘电缆头部的几十米都是按国标生产的,但后面部分的铜芯却被进一步拉拔,截面积相比前面部分细了20%。“不同于以往检查时发现的用铝冒充铜,或生产中掺杂其它金属等问题,这次发现的偷工减料行为,就是试图在执法机关和用户的抽检中蒙混过关。”张家港质监局工作人员介绍,用户一般是定尺采购电缆,验收或执法部门抽检时,通常是在盘头抽样。由于会影响使用,一般不会从中间截断取样,因此这种造假手法很隐蔽,也容易被疏忽。而这样的电缆一旦铺设下去,很可能承载不起设计负荷而引起发热燃烧,后果不堪设想。质监部门随即立案查处了故意偷工减料制造不合格电缆的违法行为,违法企业将面对法律的严惩。

    据了解,作为重要的工程配套产品,电缆在工程建设领域广泛使用,质量低劣的电缆,不仅会影响工程设备的正常使用,也会给企业的正常生产埋下安全隐患。此前,张家港一家纺织企业就因使用劣质电缆,经不起负荷发热燃烧,导致价值数百万元的进口设备报废。近年来,质监部门不断加大打击力度,为重点企业使用的电缆产品进行质量把关,先后查处案件数十起,揭穿了一系列电缆造假的新花样。

  • 标签: 铜芯 电阻 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续