详情页
首页>资料大全>企业资讯
PLC发展空间大 行业标准待定
北极星电力软件网    发表于   2013-06-17

电力猫又被称为电力载波即PLC。PLC产业在国外已经发展多年,现在国外发达国家已经基本普及使用电力载波设备(即电力猫),国内真正将电力载波技术应用到民用上源于2008年前后,当时国内网络运营商为迎接奥运会而推出的数字网络电视(IPTV),为电力载波设备的发展提供了生长温床,2010年以后随着家庭宽带的普及,网络的应用也越来越多,国内的PLC厂商也如雨后春笋发展,大部分是一些以前涉及网络产品生产的厂商,由于新兴产业没有严格的行业规定,导致一些产品质量也是良莠不齐,大部分厂商只是拿相同方案换外壳而已,跟当年山寨手机的发展颇为相似。目前国内的主要生产厂家包括LecheTek乐晨、 TP-LINK(2010年底涉足)、兆赫及等,而随着国家三网融合和物联网的全面推广,相信未来的PLC产品能向更积极更健康的方向发展。

“电力猫”同时吸取以太网有线上网和无线上网的优点,其灵活性远胜有线网络,而稳定性更是超过无线网络,为用户带来了不一样的网络体验。它可以一线多用,不用再铺设网线;采用加密通信,比无线上网更安全,避免了“蹭网”现象;传输速率较快,比较稳定;输出的只是信号,不会漏电,其安全性通过了各国的相关标准。利用现有电力线,可以超快组建家庭网络,无需破坏家庭装修,也没有无线信号衰减与干扰问题。

近来国际电信联盟规范了包括“电力猫”在内的家庭联网技术,包括中国在内的各国电信运营商纷纷将“电力猫”作为家庭网络推荐产品或家庭现有网络模式下的一个强有力的补充。随着“三网融合”的不断推进, “电力猫”迎来了发展新机遇。它解决了重复布线的难题,可以通过电线插头,将网络信号传输到任何位置,在现有电线上实现数据、语音和视频等多业务承载,实现四网合一。终端用户只需插上电源插头,就可以实现互联网接入、电视节目接收、电话通信(甚至实现可视电话通信)。电力线是覆盖范围广的网络,它的规模是其他任何网络无法比拟的,从而可以轻松地渗透到每个家庭。此外,电力线通信有“永远在线”的特点,可以广泛用于远程抄表、保安监控系统及医疗救护系统,而且是智能家居家电联网的组网方式。目前市场上已有智能电视机内置“电力猫”,提供宽带接入,轻松应对高清视频、游戏等上网应用。

随着“电力猫”的应用,也解决大型商业用户多相用电的问题。亿力电力的商业楼宇宽带接入方案是通过在楼道电表间布置“电力桥”并在入户的电线上加扣“耦合磁环”即可解决商业用户多相用电的问题。

 

标签: E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续