详情页
首页>资料大全>企业资讯
国内面板厂今年出货年增近64%
中华显示网    发表于   2013-06-17

 国内面板厂的近年崛起,反映在产能的扩展、出货的增加、以及技术的提升。DisplaySearch指出,国内面板厂在液晶电视面板出货目标仍相当积极,华星、京东方、中电熊猫3家面板厂今年合计出货量将达4,230万片,年成长率高达63.9%。2015年大陆8代厂将达8座,大陆面板产能市占将倍增至23%。

国内面板厂去年面板量产实力拉升,今年出货目标更为积极。DisplaySearch统计,今年华星电视面板出货将超过2000万片、较去年成长86%;而京东方也要拚54%成长,出货目标1,800万片,至于中电熊猫今年出货预估360万片。

除了既有的产线放量,国内面板厂产能扩展也在加速,计划在大陆增建更多的8代厂,目标是提供给大陆的内需市场,预计到2015年将有8座8代厂量产。2012年第4季大陆的面板产能全球市占为12%,DisplaySearch预测,到了2015年第4季将达23%,虽然尚未超越台湾与韩国,但将对全球的面板业造成巨大影响。

从投资计划来看,京东方目前在北京的B4厂已量产并规划完成第3期的机台安装。自2014年第1季开始,京东方会加速新的合肥8代厂。合肥新厂将同时有非晶矽和Oxide TFT 两种技术,也就是说,京东方将有Oxide背板用以为AMOLED电视面板铺路。此外,京东方还计划在北京增建两座8代厂,瞄准Oxide和AMOLED;在重庆的8代厂则是混和了非晶矽和Oxide 的产能;该厂计划从2015年第2季开始量产。

中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂,该工厂将从2015年第1季量产。

标签: 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续