Intel在继Sandy Bridge、Ivy Bridge之后又出升级版的 Haswell 处理器,如今Haswell架构主板在民用市场受到广大消费者的大力追捧,特别是近期苹果公司在美国旧金山Moscone Center West举行的WWDC2013发布会上提出苹果MacBook Air搭载Haswell处理器。Haswell架构在民用市场上如此受热捧,在工业市场又是什么样的影响呢?今日小编就带您走进片搭载Intel第四代酷睿处理器的工业主板的诞生地——华北工控去一探究竟,看看工控机大佬如何将Haswell架构应用到工业中。
来到位于深圳宝安区的高新技术科技园——桃花源科技创新园,名如其名这里环境优美,科技氛围很浓。华北工控研发工作人员接待了我们,并向我们展示了新研发生产出这款基于Intel Haswell架构的“ATX-6951”主板。
高性能 高稳定
ATX-6951搭载第四代酷睿处理器Haswell芯片采用22nm工艺,在提供相似性能的同时,功耗方面仅相当于Ivy Bridge的一半。显示芯片自然也会采用Intel的一代GPU,比现在的显示性能上提升一倍。工作人员自豪的向我们介绍:“这款主板是华北工控研发生产出来的片基于Haswell的工业级主板,非常有幸能成为工业市场的片。华北工控是一家高新技术企业也是Intel的战略合作伙伴之一,对技术的不断创新是我们在整个华北工控人的追求,因为对技术的执着与追求所以才有华北工控的今天。”
多接口 多应用
此款产品犹如华北工控其他产品一样采用多接口设计为满足用户的不同需求。ATX-6951支持1个VGA 口1个 DVI口和1个HDMI端口并且拥有3x PCI,3xPCI-E x16, 1x PCI-E x4, 10x COM,14x USB,6x SATA,1x LPT,ATX-6951有着的图形显示效果,同比的产品对比有着得天独厚的优势。看着一款产品拥有这些功能特点,那它在工控领域的应用又怎样呢?
ATX-6951在工控领域的应用也非常广泛,在数字标牌、轨道交通、电力、工厂自动化等行业,其多接口的设计满足不同行业的不同需求,高清的显示效果给带给人不同视觉的感受。
双通道 大内存
ATX-6951支持双通道DDR3 1333/1600MHz内存,单条8G容量,系统支持32GB容量,大容量的内存储满足工业控制中的多任务高数量的运算,即使在多任务的情况下也能游刃有余工作。
在工作人员的介绍中逐渐对这款搭载Haswell的工业级主板有了一定的认知,精美的做工,高科技的运用希望Haswell工业主板能为我们的工业发展提供动力,我们也期待华北工控这款个片Haswell工业级主板能有好的未来。
华北工控多年来致力于计算机技术的应用与推广,是国内知名的工控机(IPC,工业计算机)、特种计算机生产商。2000年后提出基于“行业专用”的“行业专用计算机”理念,针对计算机在各行业的应用特点,量身研发适合行业应用的计算机解决方案,为传统行业的自动化、信息化发展做出了卓越的贡献。曾率先针对:工业自动化、语音通讯、网络安全、智能交通、视频监控、医疗保健、军工/航天、自助终端、3C应用、轨道交通、矿业安全、电力自动化、数字标牌等行业推出行业解决方案与行业专用计算机、工业计算机产品。