详情页
首页>资料大全>企业资讯
TCL跻身全球彩电业前三 首次超越夏普索尼
第一财经日报    发表于   2013-06-18
据DisplaySearch的研究报告,2013年季, TCL 首次超越夏普、索尼,跻身 全球彩电业 前三,仅排在三星、LGE(LG电子)后面,从而成为首个营收和销量均进入全球前三的中国彩电品牌商。去年第四季,TCL跃升全球彩电前五。

去年TCL全球彩电销量超过1500万台。今年一季度,TCL液晶电视销量为391.2万台,同比增长21.5%。TCL在今年一季报中表示,对2013年实现1800万台液晶电视销量有信心。

DisplaySearch中国区研究总监张兵向《财经日报》记者表示,TCL在全球彩电业中地位的快速提升,主要有三方面的原因:首先是中国彩电市场在全球占比扩大,使TCL、海信、创维等中国彩电品牌在全球的地位提升。2013年季度全球液晶电视出货量同比增长4%至4480万台,其中,中国内地市场出货量同比提高28%,中国市场以外的全球液晶电视出货量实际较去年同期下降约4%。

“产业链垂直整合的效应逐步体现,也是TCL全球彩电销量快速增长的重要原因。”张兵说,TCL旗下华星光电的8.5代液晶面板线2012年满产,以32英寸液晶面板为主要产品,刚好32英寸电视是节能惠民政策中受惠幅度的规格,TCL借力面板资源,乘势而上。

张兵认为,第三个因素是TCL国际化的推进,海外市场约占TCL彩电销量的三分之一。

夏普、索尼、松下等日本电子巨头为使彩电业务尽早扭亏,纷纷缩小彩电业务的规模,也为TCL“上位”提供了条件。DisplaySearch的报告显示,尽管在营收上夏普和索尼仍居全球彩电前五大品牌商之列,但所有的主要日本品牌商的市场份额都有萎缩。索尼全球平板电视营收占比下降为显著,从一年前的9.1%下降到2013年季的5.1%。

但TCL继续保持积极的进取心。DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益曾向本报记者透露,TCL酝酿在深圳再上马一条8.5代液晶面板线。TCL集团昨晚公告,拟披露重大事项,从6月17日起停牌,直至事项公布。目前尚未确定,停牌是否与华星光电扩产有关。

















标签: TCL 全球彩电业 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续